请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710 主题中讨论的其他器件: DLPA3005
我通读 DLP4710的原理图、但有一个问题:
是否有任何接口可配置 DLPA 寄存器? 我想更改0x11 (UVLO_SEL)。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
DLP4710EVM 使用 DLPA3005、该器件具有串行协议接口(SPI)来配置寄存器。 如需更多信息、请参阅 DLPA3005数据表的第7.5节(第40页)、 该数据表可在此处获取。
此致
Azad