This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 控制、可实现更短波长的3D 打印

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/715785/led-control-for-shorter-wavelength-for-3d-printing

主题中讨论的其他器件:DLP4500DLPC350

您好!

我正在使用适用于 DLP 3D 打印机的 LC 4500投影机。 我目前正在使用 LC 4500 GUI 软件控制投影机、以投射所需的切片图像模式、我对设置有一些疑问:

1.我尝试开始3D 打印一些基本模型,我发现曝光时间(8-10秒)不足以固化树脂。 我认为、我可能错了、光的波长不足以满足设定的曝光时间。 因此、我想知道这是不是因为我选择的色度设置、就像在图形序列中一样(可变曝光时间)。 所以我的第一个问题是、如果是色板颜色(例如红色、蓝色、青色、白色等) 会影响从投影机发出的光的波长? 如果有、3D 打印应用所需的推荐色板颜色是什么?  

2.右上角的 LED 设置是否会影响来自搅拌器的光的波长? 我将介绍 GUI 中的器件、其中红色、蓝色和绿色 LED 已设置为某些默认电流值(分别为104、130、134)。

我在 DLP4500和 DLP 3D 打印机指南的指南中找到了这些内容、但我找不到任何可以回答我的问题的地方。 因此,我期待着本论坛提供一些帮助。  

此致、

Anish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anish、

    参考您在#2中的问题、电流值不会影响每个 LED 的波长。 相反、它会调制它们的亮度/强度。 由于每个 LED 都有自己的颜色、因此它们必然具有自己的光波长。 通常、我认为较低波长的光(蓝色是 RGB 中最低的)可产生最高的图像分辨率。 我将询问我的团队、以帮助提供更详细的指导。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您的回答。

    为了澄清我的问题、我讨论的是从投影机投射的光的波长、而不是每个 LED 的波长。 因此、我同意电流值不会影响单个 LED 颜色的波长、每个 LED 都有自己的波长、但三个 LED 电流的组合(如 GUI 软件中设置的)是否会影响来自投影机的光波长? 或者仅仅是强度?亮度?

    请在与您的团队讨论后告诉我。 同时、我也会尝试使用投影仪检查这一点。

    非常感谢先生的帮助!

    此致

    Anish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillipe:

    您对我的问题是否有团队反馈?

    此致、

    Anish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anish:

    您可能需要考虑在系统中进行硬件修改。 请参阅 有关此主题的 TI 参考设计 http://www.ti.com/tool/tida-00293 

    此外、请确保您使用的波长更接近 UV 范围、例如、您可以使用420nm LED、本文档 http://www.ti.com/lit/ug/dlpu025a/dlpu025a.pdf 中的上述 TI 设计页面对此进行了介绍 

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev、

    我提到了 TIDA 00293文档、说实话、我的问题源于文档本身。 在下面的图中、两个 LED 电流是否表示相同的功能?

                   

    我无法在系统中为 LC 4500安装 FTDI 驱动程序、因此一直使用 GUI 界面发送命令。 左图中的 LED 电流是否与右侧的 LED 电流相同(DLP 3D 打印机 GUI)? 因为在 GUI 中、电流限制为4.3A、而在 DLP 3D 打印机 GUI 中、电流限制设置为高达30。

    此致

    Anish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的查询已添加到评论部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!
    是的、这两个命令都转换为 LightCrafter 4500硬件上 DLPC350控制器的相同命令。 请注意、对于3D 打印机演示、您将移除现有的三个可见光 LED、并替换蓝色通道位置的420nm LED。

    由于它是硬件上的同一 LED 驱动器电路、无论可见光 LED 或420nm LED 如何、因此它将提供相同的电流电平。

    您可以做一个实验、如果您有示波器、则可以通过两个 GUI 进行相同的电流设置、然后查看 EVM 套件上的当前 PWM o/p J29连接器、这将显示是否任一设置应用相同的电流设置。

    J29连接器
    分别用于红色、绿色和蓝色的引脚# 8、9、10。

    此致、
    Sanjeev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Sanjeev!

    此致
    Anish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来。
    此致、
    Sanjeev