This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLP Lightcrafter 2000 EVM:参考设计

Guru**** 2573635 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPA1000, DLP2000, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/715339/dlpdlcr2000evm-dlp-lightcrafter-2000-evm-reference-design

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLPA1000DLP2000DLPC2607

我们正在围绕 DLP2000、DLPC2607和 DLPA1000设计系统。  我们已经获取了 DLPDLCR2000EVM、然后发现它也是该芯片组的参考设计。  我们已经获取并检查了这款 Beagle Bone Black Cape 的设计文件。  当然、我们还检查了 DLPC2607数据表。  这两种信息来源都是对我们自己设计工作的宝贵投入。

我们关注电路的高速性能、尤其是电路板特性阻抗的关键性、该阻抗是 FR-4介电常数的函数、FR-4的厚度以及布线的尺寸。

DLPC2607数据表包含布线宽度和分离的建议、以便为连接 SDRAM 帧缓冲存储器和 DLP2000 DMD 的高速总线实现50欧姆特性阻抗。  似乎该参考设计不符合数据表中的建议。

该参考设计具有光绘文件(我们已成功导入到 Altium 中并转换为布局文件)、但这不能提供每层电介质厚度的线索。  也许工程图注释页面有答案、但我对 PCB 板晶圆厂不太熟悉。  看起来不像它那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    欢迎使用 E2E、感谢您关注 DLP 技术。

    我们的团队将很快就您的问题与您联系。

    此致
    Azad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    所有走线的阻抗应为50欧姆、但2607和移动 DDR RAM 之间的时钟线除外。 在2607数据表上的这个和布局注意事项表之后、您应该可以正常工作。

    对于 DLPDLCR2000EVM、由于 BeagleBone Black 的设计方式(缺少它们)、某些线路(例如并行视频线路)不具有此阻抗匹配。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo