This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420:编程人员指南

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420, DLP660TE, DLP470TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1183630/dlpc4420-programmers-guide

器件型号:DLPC4420
主题中讨论的其他器件: DLPC4422DLP660TEDLP470TE

大家好、

客户正在寻找 DLPC4420的编程人员指南。 我在 TI.com 上找不到该文件。  《DLPC4422软件编程人员指南》有什么用途? 如果没有、您能否分享指南?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    是的、现在 请参阅 《DLPC4422编程人员指南》。  您还可以参阅 DLP470TE 和 DLP660TE 软件下载中包含的编程人员指南。  

    注意:DLPC4422二进制文件不会在 DLPC4420上运行;但是、除了次要更新和错误修复外、该软件几乎是相同的。   

    此致、
    Gary