This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC1438:4倍原生分辨率、无 FPGA

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP301S, DLPC1438, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1180891/dlpc1438-4x-native-resolution-without-fpga

器件型号:DLPC1438
主题中讨论的其他器件:DLP301SDLPA2005

你好

我正在尝试基于 DLP301S 设计 DLP 引擎、我有几个问题。

首先  、我想设计没有 FPGA 的 DLP 电子产品、DLPA2005 + DLPC1438 + DLP301S +传动器(原生分辨率为原来的四倍或2560x1440)(部分原因是 FPGA 似乎很难购买)。 这似乎可行、但我需要有关 FPGA 执行的工作流程的更详细信息。 我在设计中考虑的工作流程如下。

使用具有 DPI 和 DAC 的 MCU (8位、生成传动器的波形)

从外部帧存储器读取图像数据(2560x1440)并将其分为4个子帧(1280x720)。 TI 是否提供此算法或软件库?

将子帧 n 数据发送到 DLPC1438 => LED 打开=>等待 t_subsexposure (1/60秒的倍数)秒=>驱动传动器=>发送副帧(n+1)%4 =>重复=> LED 关闭。 为此、应在每次 t_subsexposure 而不是1/60秒发送子帧数据 这是因为、与显示应用不同、最大限度地缩短执行器转换时间对于3D 打印可能是理想的选择。 DLPC1438和 DLP301S 可以实现这一点吗? 或者、是否应每隔1/60发送一次子帧 n 数据? 从 DLP1438数据表(p26、7.3.2)中、在外部打印模式下、用户似乎只能在必要时通过 DPI 发送帧数据。 因此、我的理解是- DLPC1438以较低像素时钟接收子帧数据=>完成后、通过 LVDS 将数据发送到 DLP301S => DLP301S 刷新帧并将其保持为1/60的倍数、直到下一个子帧数据到达。

如果 我不想在 DLPA2005中使用内置 LED 驱动器(LED_SEL_0 = LED_SEL_1 =低电平、SW4 = SW5 = SW6 =未连接),您建议对未使用的引脚、VINL、L1、L2、VLED、 RLIM、RLIM_K? 只需将它们保持断开连接? 这是为了在串行连接和外部 LED 驱动器中使用 LED 阵列。

3. 如果我不想使用测量引脚(PWM_IN、CMP_OUT、SENS1、SEN2),您建议的连接是什么? 模拟比较器输出(CMP_OUT)可能需要保持低电平。

4. 从 DLP301S 数据表(P9、6.4)可以看出、400nm 时的最大照明功率为450mW/。 如果微镜阵列温度是主要的限制因素、如果我应用主动冷却(例如珀耳帖器件)来保持正常工作温度、我能否提高温度(例如2倍~4倍)? 在某种程度上、寿命缩短(例如、~20%、或多或少)可能是由强光强度导致的材料退化引起的。

 固件上传到 DLPC1438的外部闪存存储器时、起始地址是什么、仅为0?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    我需要仔细研究您的问题、并在几天内回复您。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我对假期延误表示歉意。

    请参阅以下要点:

    我们不使用具有 DPI 和 DAC 的 MCU 来生成传动器波形、我们仅支持具有传动器驱动器的 FPGA。

    此外、传动器转换时间已经在照明的黑暗时间内完成、因此打印质量没有优势可以将传动器保持在固定位置。 市场上的一些传动器很难在固定的精确位置停留几秒钟、因此 DLPC1438芯片组以60Hz 的速率在子帧之间循环以确保良好的打印质量。 这意味着每15Hz 显示一次包含四个子帧的整个帧。

    2和3。 从硬件的角度来看、您应该能够删除内置 LED 驱动器。 但是、TI 尚未验证/测试 DLPA2005、没有针对照明块的外部组件。 如果您要移除器件、则必须自行进行测试、TI 不保证其功能正常。  

    4.如果用户超过照明功率密度限制或热限制、则保修将失效、并可能导致器件过早出现故障。 设置为400nm 的限值旨在允许405nm 中心波长 LED 以3W/cm^2的速度照明、因为这些 LED 具有一些低至400nm 的波长多样性、并且比该波长低一小部分。  

    5.如果您计划使用控制器提供的主机命令对闪存进行编程,则无需担心起始地址。 只要您选择正确的闪存数据类型、ESW 就会负责正确放置闪存数据。 如果您自己执行该操作、起始地址应为0。