This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:适用于 Discovery 4100 Explorer 版本2.0的 USB 驱动程序

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1180768/dlplcrc410evm-usb-driver-for-discovery-4100-explorer-version-2-0

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题中讨论的其他器件:DLP9500ALP

您好!

我正在尝试将 DLP Discovery 4100开发套件与旧实验中的 DLP9500 DMD 配合使用。 我遇到的问题与下面的主题类似:

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/749208/dlpd4x00kit-usb-driver-for-discovery-4100-explorer-version-1-1

我已继续执行并按照步骤更新/安装 Windows 10 64位系统的驱动程序(即支持软件文档中列出的 C:\Program Files (x86)\D4100Explorer\Driver\Windows10\x64指定的路径)。  在 Windows 设备管理器面板中、EVM 仍然是一个未知设备、系统会提示我的 文件夹中没有包含适用于我的设备的"兼容软件驱动程序"

是否缺少了某个步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    另请查看此主题、了解其中的步骤是否有帮助、尤其是 Vcredistist 信息:

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1104528/dlpc410-problems-connecting-to-windows-11/4091962 

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到我使用的 DLP 套件随 ViALUX ALP 4.1控制器套件一起提供、该套件需要一个物理硬锁 USB 密钥才能运行。 我能够使用 ALP 基本 GUI 和密钥将静态图像上传到 DMD。 出于我的目的、我想将短视频上传到 DMD

    如果我的套件附带了此安全密钥、我是否仍然能够使用 Discovery 4100 Explorer API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    不幸的是,答案是否定的  它们的软件是专有的、VID/PID 是不同的。  由此给您带来的不便、我们深表歉意。  我会联系 ViALUX 以查看是否可以升级(当然需要支付一定的价格)。  要加载多个单独的图像、需要使用记忆棒。

    Fizix