This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3436:从哪里可以获取 DLPC3436的 FPGA 源代码?

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436, DLP230NP, DLPDLCR230NPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1173441/dlpc3436-where-can-i-get-the-fpga-source-code-for-dlpc3436

器件型号:DLPC3436
主题中讨论的其他器件: DLP230NPDLPDLCR230NPEVM

你(们)好,先生

目前、我们通过对  dlp230np DMD 使用 XC7Z020-1CLG484I4493 + dlpc3436来开发一个新项目、并希望获取适用于 DLPC3436的 FPGA 示例代码。 那么、您能否提供它。  

谢谢

七燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们将研究这个问题。 本周有一个假期、因此响应时间将延迟。 下周中、您应该有一个答案。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、先生、

    好的、谢谢。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七、

    感谢您的耐心等待。 我们仍在调查获取此代码的可能性。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好:

    请您确认了吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七、

    遗憾的是、我们无法提供 FPGA 源代码。 感谢您的理解。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirs,  

    感谢您的回答。但我还有另外一个问题:

    FPGA+dlpc3436方案在哪里可以获得 用于调试的 GUI 工具?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    七、

    不用客气。  

    虽然没有用于连接 DLPC3436的 GUI、但 DLPC EVM DLPDLCR230NPEVM 具有 Python 支持包。 DLPDLCR230NPEVM 产品页面上提供了该封装。 请记住、此封装专为 Raspberry Pi 主机处理器而设计。 但是、它仍然是在另一平台上开发接口软件的有用软件包。

    DLPC3436软件编程人员指南 包含控制器的所有可用命令以及说明。

    此致、

    奥斯汀