This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-LightCrafter-Display-GUI 更新闪存图像错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPA3005, DLPC3439, DLPDLC-GUI, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1183828/dlp-lightcrafter-display-gui-update-flash-image-err

主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPA3005DLPC3439DLP4710EVM-LC

您好:

我使用的 DLP Lightcraft 版本是 DLP-LightCrafter-Display-GUI-v7.4。

芯片组为 DLCP3439+DLPA3005+DLP4710。

使用 DLP-LightCrafter-Display-GUI-v7.4->FLASH 映像更新功能,输入映像选择 FWsel_ DLPC3439_ DLPA3005_ PM1_i2c0x36_ v7p7p1.img,闪存映像更新失败:输入闪存映像错误将弹出。 因为 DLPC3439和 DLP4710接口选项为选项1、所以我想更新引导选项。

我的问题:哪个 GUI 版本可用于重建 FWsel_ DLPC3439_ DLPA3005_ PM1_i2c0x36_ v7p7p1.img。如何更新启动图形?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    如果将非 EVM 固件映像刷写到系统中、则建议使用 DLPDLC-GUI。 该光控制 GUI 对于要更新闪存的系统更加不可知。 我们的团队将 这份简短的指南汇集在一起 、解释了哪些情况需要使用哪个 GUI。

    由于您要刷写到双 ASIC 系统中、请选择 DLP4710EVM-LC。 本指南 将进一步指导您完成闪存过程。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀您好:

        请思考 您的答案。  我的问题是如何 离线重新编译闪存映像(DLPC3439_ DLPA3005_ PM1_i2c0x36_ v7p7p1.img ),而不是如何下载更新。 第二个问题是如何更新固件中的启动映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们已经讨论了当前发布的 DLP LightCrafter Display GUI 更新闪存映像工具的一些问题。 我们正在解决这些问题、并打算推出新版本。 给您带来的不便、我深表歉意。  

    此致、

    Lori