主题中讨论的其他器件:DLP3010、 DLPC2607
根据 DLP3010的参考设计,我们使用 ITE6801为 DLP2000EVM 制作了 HDMI 输入屏蔽。 现在,当我们在更改输入模式后测试电路板时,我们从中得到一个蓝色的投影屏幕
dlp2000evm。 请提供有关 我们如何进一步操作以及如何在 ITE6801上设置所需配置的指导。 未提供 ITE6801数据表,也未提供它们的支持
响应。 很好的导游 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据 DLP3010的参考设计,我们使用 ITE6801为 DLP2000EVM 制作了 HDMI 输入屏蔽。 现在,当我们在更改输入模式后测试电路板时,我们从中得到一个蓝色的投影屏幕
dlp2000evm。 请提供有关 我们如何进一步操作以及如何在 ITE6801上设置所需配置的指导。 未提供 ITE6801数据表,也未提供它们的支持
响应。 很好的导游 谢谢
您好!
我们首先尝试使用 Raspberry PI 3对其进行测试,而不是使用来自 Raspberry PI 3的默认 HDMI 输出作为适配器板的输入,
我已将以下 HDMI_timings 添加到/boot/config.txt 文件中:
HDMI_timings=854 0 14 4 12 480 0 2 3 9 0 0 60 0 32000000 3
以及 DLPc2607的 I2C 命令
工作:
测试图形模式>> i2cset -y 1 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x01 I
灰色斜坡选择>> i2cset -y 1 0x1b 0x11 0x00 0x00 0x0C I
sudo i2cset -y 1 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x13 I
不工作:
sudo i2cset -y 1 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 I