This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:为什么.47 DLP 有两个显示控制器,但只有一个显示控制器在.23 &.3 &&.45????

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/748328/dlp4710-why-47-dlp-has-two-display-controllers-but-there-is-only-one-display-controller-in-23-3-45

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件: DLPC3439

为什么.47 DLP 有两个显示控制器,但在.23、.3和.45中只有一个显示控制器???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abby、您好!

    根据 DMD 的带宽要求、需要两个控制器来正确操作 DMD。 对于 DLP4710 (.47 1080p)、该芯片组包含两个 DLPC3439控制器。 我们要求为给定的 DMD 使用正确的控制器、正如您看到的、有些需要一个控制器、而另一些需要两个控制器。

    谢谢、
    Kyle