This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:如果 DLP2000适合眼镜类应用

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/745559/dlp2000-if-dlp2000-is-suitable-for-in-glasses-type-applications

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLPC2607

您好!

您能否告知我们的 DLP2000是否适合眼镜应用 (如谷歌眼镜)。

整个解决方案应 采用20X40mm 的小外形尺寸(如盘式按键尺寸)?

等待您的建议、谢谢。

此致、

\SHai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    包括 DLP2000在内的多个 Pico DMD 适用于可穿戴应用、例如 AR Glass。 外形尺寸将取决于光学引擎设计。 请查看应用报告《适用于近眼显示器的 DLPRegistered技术 》www.ti.com/.../dlpa051a.pdf

    希望此报告对入门有所帮助。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    感谢您的输入、由于该器件由电池供电、您是否有任何近眼显示应用的功耗数字?

    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    您需要将 DLPC2607控制器与 DLP2000 DMD 配合使用。 DLP2000 DMD 的典型功耗为~44MW。 有关详细信息,请参阅 DLP2000数据表(第6.6节,第9页) www.ti.com/.../dlp2000.pdf

    同样、控制器的典型功耗为72-80MW。 请参阅 DLPC2607数据表(第6.5节、第10页) www.ti.com/.../dlpc2607.pdf

    您需要考虑照明所需的功率、例如。 LED。 照明功率将取决于您的产品的目标规格和光学系统的效率。 照明功率通常比芯片设置的功耗更大。

    DLP 技术的高光学效率为此类低功耗应用提供了无与伦比的优势。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    非常感谢您的详细信息。

    我 在 DLPA051A 应用报告中有另一个问题、这里有一个小型电路板设计示例、您可以共享任何参考设计文件、或者有一家第三方公司销售 尺寸类似的现成模块?

    提前感谢。

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    请为 DLPC2607 www.ti.com/.../tida-01473使用以下参考设计

    此参考设计基于 DLP2000 EVM。 您必须进行更改以减小占用空间。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    BR
    Shai