This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3435:具有伽马1.0的定制固件

Guru**** 1159980 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3435
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1183637/dlpc3435-custom-firmware-with-gamma-1-0

器件型号:DLPC3435

尊敬的 TI 工程师:

我遇到的问题与 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1161557/dlpc3435-gamma-setting-via-firmware 中描述的问题完全相同

我们正在尝试在3D 测量设备中使用 DLPC3435、默认的伽马2.2将生成测量结果

不是很准确。

由于我们还在使用固件 v7和仅使用2个月的帖子、我假设您提供的答案仍然正确、并且无法配置 gamma。

是否可以提供伽马系数为1.0的固件?

此致、Hannes。

PS:新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    团队可以查看您的请求并查看。 我们的回复时间可能会在新年之前有点慢。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannes、

    新年快乐! 欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    我已向您发送了一个朋友请求、要求您进一步协调。

    请注意 、DLPC3470 将是3D 扫描和测量应用的出色候选产品。 此 E2E 常见问题解答页面 说明了 DLPC3435等显示控制器与3470等光控制器相比的优势。

    此致、

    奥斯汀