请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP650LE 大家好、
我能否就 DLPLightCrafter6500和9000评估模块手册提出一些问题?
表4-1中的触发器输入的说明。 (触发输入连接器引脚)
1电源中的 Trigger 和1电源中的 Trigger 有何区别?
您能否同时告诉我、如果我想输入3.3V TTL 信号、我应该向6引脚连接器发送什么信号?
谢谢你。
-Mark