This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:dlp2000

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPC2607, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/679626/dlp2000-dlp2000

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLPC2607DLPDLCR2000EVM

如何将 DLP2000 EVM 与 STM32微控制器连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dheeraj、

    STM32微控制器似乎没有使用标准 RGB888并行接口。 因此、我建议您咨询 STMicroelectronics、了解从器件实现并行 RGB888输出的最佳方法、以便您可以将其与 DLPC2607芯片组(DLP2000)连接。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、您能给 我一些关于 DLP2000如何与任何控制器相连接的信息吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dheeraj、

    DLPC2607数据表对此进行了说明、您可以在以下位置找到该数据表:
    www.ti.com/.../dlpc2607.pdf

    如果您使用的是 DLPDLCR2000EVM、我建议您查看相关的用户指南、网址为:
    www.ti.com/.../dlpu049c.pdf

    DLPC2607控制器使用一个并行 RGB888接口格式。 只要您的主机处理器以 RGB888格式输出视频数据(如果您重新配置 DLPC2607、则为 RGB565)、您就应该能够将系统连接在一起。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo