This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:闪存大小

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/683812/dlpdlcr4710evm-g2-flash-memory-size

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLPC3439

您好!

您能给我一些有关闪存大小的信息吗?

 我想知道图像如何保存在闪存中。 图像格式为 BMP (1920*1080)

如果 闪存大小为100Mb、我可以保存100Mb/2MB FHD 映像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您使用 DLP E2E 论坛! 从 DLPC3439数据表中可以看出、支持的最大闪存大小为64MB。 GUI 最多支持4个自定义启动图像。

      

    希望这对您有所帮助!

    最棒的

    ~Danny White

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  您的回复!

    我有更多问题。

     在第9页的"DLP LightCrafterTmDisplay 4710 EVM Gen2用户指南"中,主板上有两个64MB 的闪存。

    这是否意味着我可以使用128MB 内存? 或4710 EVM Gen2 仅支持64MB?

    是否可以 使用8个自定义启动图像?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、您将无法将它们合并为单个128MB。 其中包含每个控制器的固件映像文件。 每个控制器将在启动时同时使用、因此它们需要是独立的。

    希望得到帮助!

    ~Danny White