This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3435:DLP2010主卡上的 MSP 微控制器用途。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/681463/dlpc3435-purpose-of-msp-micro-controller-on-main-card-of-dlp2010

器件型号:DLPC3435

您好!

我目前正在设计一个包含 DLP3435/DPA2000芯片组的电路板。  我想知道、使用此芯片组是否需要 EVM 板(M430F2274)中包含的 MSP 微控制器?

谢谢、
Stephen Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    MSP430用于简化 DLPC3435芯片组的某些系统行为。 例如、当检测到 HDMI 源时、它将发出 I2C 命令以自动切换到适当的输入分辨率。 虽然您需要提供某种 I2C 接口、以便主机可以与 DLPC3435通信、但您应该能够在不使用该接口的情况下设计您的系统。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这很有帮助。 现在、我相当确定这个功能是由我们设计中的另一个组件处理的、但我将进行仔细检查。 感谢您能很快回来。

    -斯蒂芬·克雷格