This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TALP1000B、模拟 MEMS 指点微镜

Guru**** 2573615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/679742/talp1000b-analog-mems-pointing-mirrow

TI 专家地狱,

我在网站上看到了 TALP1000B 及其数据表、但在 TI 网站~上找不到有关 TALP1000B 的任何信息

我想知道为什么不生产 TALP1000B? 什么可以替代 TALP1000B 的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,是否有关于 TALP1000B 的任何信息?
    我想使用的情况是血管成像,但我不想使用相机镜头,我们是否有振动镜解决方案?
    或者、什么可以重放 TALP1000B 的功能?
    非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 DLP 论坛。 根据您的设计、您可以从许多 DMD 中选择一个来回答。 它们具有二进制状态、关闭或打开。

    我很想如果您找到我们的论坛、您已经看到 DLP TI.com 登录页面(www.ti.com/.../overview.html) 、但这是开始调查 DMD 器件的好地方。

    最棒的
    ~Danny White
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我不是在寻找 DMD,我知道、如果我使用 DMD,可能我也需要使用一个光学器件、这不是我想要的~
    TI 是否有振动镜解决方案?