请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2000 请提供有关 DLP2000 EVM 上 DMD 连接器(J1)的详细信息,我无法获取信息。 在 BOM 列表中,该器件列为 (J1 50028-05081-001) ACES electronics 。 我需要 有关连接器间距和尺寸详细信息等信息。 感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.