This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:希望使用 DLP 生成边缘图形、并使用飞行时间方法测量物体的距离

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPDLCR2000EVM, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/698118/dlp2000-want-to-generate-fringe-pattern-with-dlp-and-use-time-of-flight-method-for-distance-measurement-of-object

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR2000EVMOPT8241DLPC3478

您好!

我想探索带 LED/激光的 DLP2000以生成边缘图案、并希望接收反射光(飞行时间原理)并使用摄像头进行处理。

解决方案应具有低成本、DLP2000是否适合这种情况? 您能不能建议我使用 DLP 和适合这种情况的摄像头部件来使用条纹光源?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhavdipsinh、您好!

    DLP2000芯片组仅与 LED 光源兼容。 有关示例实现、请参阅 DLPDLCR2000EVM 参考设计:
    www.ti.com/.../tida-01473

    DLP2000适用于飞行时间和低成本应用。 至于摄像机、您有多种选择。 鉴于系统使用的是 BeagleBone Black、任何兼容 Linux 的摄像头都足够了。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    感谢您的回复。 这使我们能够清楚地向前迈进。

    我已经介绍过您建议的 EVM、似乎它的 BOM 列表中没有 DLP2000器件(刚才提到的连接器和 DLP2000接口)、因此我是否需要使用此 EVM 单独购买 DLP2000 (DLPDLCR2000EVM)?

    还有一件事、您是否可以建议探测器(接收器)接收使用 DLP2000传输的反射(飞行时间) LED 波、或者 DLP2000是否有能力接收它? 请告诉我我我的理解。

    此外、如果您能建议使用我可以与 BBB 一起使用的摄像头、以便使用 DLP2000和飞行时间技术分析图像并计算距离、这也是一种感激之情。

    非常感谢您的友好支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhavdipsinh、

    DLP2000 DMD 作为 DLPDLCR2000EVM 光学引擎的一部分提供。 您无需单独购买。

    DLP2000 EVM 的系统中没有内置飞行时间检测器/摄像头、因此您需要自己进行集成。 与 BeagleBone Black/Linux 操作系统兼容且具有足够分辨率(大于 nHD)的任何摄像头都适用于此应用。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    非常感谢您的澄清。

    因此、我可以将 DLP2000 EVM 与 ToF 检测器和摄像头配合使用、然后转到 PoC。

    就在上一次、我了解到 TI 拥有 ToF 产品 OPT8241。

    正如我解释过的要求 、我希望测量所有物体点(1200x1200mm 尺寸)(非接触式)的距离、精度为 mm。  

    我请您分享您的建议。

    如果我将两个 EVM 都用于 PoC、或者如果只有一个 EVM 可以工作、那么精度和成本将会更高。

    再次感谢您的所有支持。

    谢谢

    Bhavdipsinh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhavdipsinh、

    什么是 PoC? 在任何情况下、为了实现支持 ToF 的投影、您肯定需要同时使用两个 EVM。

    祝您的设计好运。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的回复。

    POC:概念验证

    您能否帮助引导我将这两个 EVM 相互集成以获得支持 ToF 的投影?

    我将购买这两个套件。

    希望获得所需的结果并取得成功。

    感谢您的友好支持。

    谢谢

    Bhavdipsinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhavdipsinh、

    遗憾的是、我个人并不熟悉您提到的启用 ToF 的 EVM、因此您可能需要联系与之相关的团队以获得集成方面的帮助。

    感谢您的交流。 如果您在集成 DLP EVM 方面需要帮助、请告诉我。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Philippe 的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴为您提供帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、您好


    经过长期研究、发现 OPT8241 EVM 无法获得所需的深度测量精度。

    请参阅以下要求并向我提供建议。

    我需要测量从前端(非接触式)方向的稳定物体对齐情况、物体尺寸可能为800mm X 800 mm。 我可以将 DLP EVM 和摄像头模块放置在550mm 至最大1米的距离处、我的问题是与此 EVM 套件相关的

    我想将 DLPDLCR3010 EVM 用于结构光和摄像头(计划使用 BBB 进行处理)、以测量3D 测量。
    您是否共享使用此 EVM 和摄像头实现精确度的经验法则(请求您的建议)?
    测量深度时要达到的精度最重要?

    非常感谢您的善意帮助。
    此致、
    Bhavdipsinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    正在等待您的建议。
    DLP 技术是否有助于3D 测量? 精度有多高?
    DLPDLCR3010是否对3D 测量中的评估用途有用?

    谢谢
    Bhavdipsinh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    精度如果我没有错、则取决于您的要求、您可以在性能与精度之间进行权衡...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhavdipsinh、

    作为高级经验法则、您可以按如下方式解读扫描的 x 和 y 分辨率:

    x_res =(捕获的图像宽度)/(min[摄像机分辨率宽度、DMD 分辨率宽度])
    Y_res =(捕获的图像宽度)/(最小[摄像头分辨率高度、DMD 分辨率高度])

    在设计系统时、应根据上述基本指标考虑您的设置。 此外、如果您对3010EVM 感兴趣、我建议您考虑 DLPC3478芯片组、该芯片组将与3010EVM 类似的光控制 EVM 一起发布、以确定分辨率和尺寸。 如果您对3010EVM 感兴趣并希望能够使用内部图形流功能、此芯片组可能非常适合您:
    www.ti.com/.../DLPC3478

    我希望这有助于回答您的一些问题。 请告诉我如何提供进一步帮助。

    此致、
    Philippe Dollo