This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3310:"1080p DMD"与"DMD 有源阵列"

Guru**** 2579425 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/698506/dlp3310-1080p-dmd-vs-dmd-active-array

器件型号:DLP3310

团队、

我想了解实际分辨率是多少、DLP3310可以显示出来。 数据表显示"显示全高清1920×1080像素屏幕"。 但同一数据表还指出、实际 DMD 有源阵列仅为1368x768微镜

这是否意味着全高清输入图像将缩小到1368x768? 因此、我假设实际生活分辨率仅为1368x768。

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    DMD 微镜的快速切换速度与高级 DLP 图像处理算法相结合、使每个微镜能够在每帧期间在屏幕上显示两个不同的像素、从而显示全1920 x 1080像素图像。 这意味着显示的是全1920x1080图像、而不会进行缩放。

    如果您有任何疑问或困惑、请告诉我。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我最初是问 Robert Finger、所以我想借此机会直接回答。

    当您说"每个微镜显示两个不同像素"时、这是否意味着 DMD 的帧速率实际上是输入速率的两倍(60Hz -> 120Hz)?
    我假设光学路径没有修改、那么两个像素会显示在屏幕上的同一位置?
    因为输入与物理分辨率不是整数比(实际上是1、44)。 因此、我假设有一些缩放和滤波、但输入像素的数量与帧速率两倍的输出像素数量相同。 是这样吗?
    此解决方案是否在屏幕上为每个颜色组件提供8位色深?

    谢谢、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    你是对的。 系统以两倍的"视频帧速率"运行、允许显示多个子帧。 但是、您对输入像素在第二段中的显示方式不太正确。 像素不会显示在相同的精确位置、而是会相对地稍微偏移。

    请告诉我是否还有任何进一步的困惑、我可以帮助缓解。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我知道该解决方案类似于4K UHD DLP470P、其中光学路径调整为四个位置、输入分辨率在 x 和 y 方向上的比率为2。 但对于 DLP3310、x 和 y 的比率为1、41、仅有两个光学位置。 那么、是否会进行重新采样/滤波以将1920x1080转换为2 x 1368x768?

    谢谢、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    是的、没错。 必须对图像进行处理、以使1920x1080图像适应像素偏移的1368x768 DMD。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo