This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLP Lightcrafter 2000输出的屏幕抖动/毛刺

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/700072/dlpdlcr2000evm-screen-jitter-glitch-on-output-of-dlp-lightcrafter-2000

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2010

我已将 Raspberry Pi (已尝试3b 和 Zero W)连接到 LightCrafter 2000 EVM。 我几乎可以处理所有工作、RPI 视频输出会显示出来。

但我的输出是抖动、漂移和干扰。 内容可见、但不断水平移动。 (移动鼠标似乎也会改变位移)

如何防止这种干扰? 这是因为我的 Pi 的 DPI 设置吗?

它完全适用于这个人:

我做了他所做的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinan、

    您看到的 Jittery 图像是默认启动屏幕或 Pi 的输出? 如果闪屏显示正常、则可能是 DPI 设置。
    检查图像大小和帧速率。 DLP2010支持640x360: www.ti.com/.../dlp2000
    分享您的屏幕快照、以便更好地理解出错的地方。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    我也遵循了相同的说明、遇到了与您相同的问题-侧向干扰 UI。 在我的案例中、我将 DLPDLCR2000EVM 的接地(GND)引脚连接到了 RPi3的引脚6 (GND)、从而解决了该问题。

    但愿这有所帮助。