This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:DLP4710芯片组-单个 ASIC 操作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439, DLPC3433, DLPC3438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/700317/dlpc3439-dlp4710-chipset---single-asic-operation

器件型号:DLPC3439
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPC3433DLPC3438

您好!

在《编程人员指南》中、DLPU035与 DLPC3439控制器相关、其中包含了在"单个 ASIC"模式下操作 DLP4710芯片组的可能性(文档的第59页)。

这种单 ASIC 运行模式的确切含义是什么? 这是否意味着芯片组只需运行1个 ASIC? 在这种情况下:如果视频输入分辨率低于单个 ASIC 模式(即1280 x 800)的限制,是否仍然可以使显示器达到最大分辨率(例如1920 x 1080)(由于内部重新分频器)? 或者,在任何情况下,第二个控制器都必须具有显示屏的全分辨率吗?

感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    DLPC3439控制器不适用于单个 ASIC 用例、它仅适用于具有 DLP4710芯片组的双 ASIC。

    如果您对单个 ASIC 感兴趣、那么我们有大量用于单个 ASIC 的控制器。 如 DLPC3433、DLPC3438: www.ti.com/.../DLPC3433

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Navneet