This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:如何使用双 DLPC3439控制1920x1080像素

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439, DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/695305/dlp4710-how-to-control-1920x1080-pixels-with-dual-dlpc3439

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件: DLPC3439DLPDLCR4710EVM-G2

大家好、TI 专家、

我们的客户向我们发送了有关采用双 DLPC3439控制的 DLP4710的问题。

 

问题:

  每个 DLPC3439都控制哪些像素?

    -一个 DLPC 控制1920x1080像素的右侧,另一个 DLPC 控制1920x1080像素的左侧?

      或

    -一个 DLPC 控制偶数行,另一个 DLPC 控制1920x1080像素的奇数行?

      或

    其他方法?

 

如果您参考附件 pdf 并告诉我们如何使用双 DLPC3439控制1920x1080像素、我们也将不胜感激。

 

此致、

e2e.ti.com/.../dual_5F00_DLPC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matusan、

    正如您在您的点1中所说、像素的正确控制-一个 DLPC3439控制器处理右侧、另一个 DLPC3439处理左侧像素。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

    我了解"一个 DLPC3439控制器处理右侧、另一个 DLPC3439处理左侧像素"

    并且、

    我对此有一个问题。

    问题:

     您能更详细地解释一下 DLP4710 EVM (DLPDLCR4710EVM-G2)的当前实现吗?

     我认为主 DLPC 处理左侧像素、从 DLPC 处理 DMD 的右侧像素、如随附的 pdf。

     这种理解是否正确?

    此致、

    e2e.ti.com/.../dual_5F00_DLPC_5F00_impl.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matusan、


    是的、DLPC3439主设备处理左侧像素、DLPC3439从设备处理右侧像素。


    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    非常感谢您的善意。

    此信息非常有用!

    此致、