This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030Q1EVM:DLPC120 ACP (对象)下载

Guru**** 1633940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1185065/dlp3030q1evm-dlpc120-acp-object-download

器件型号:DLP3030Q1EVM

您好,

我想下载 DLPC120控制程序,但我只能找到 DLPC120汽车控制程序 Lite 1.3.1.41。

从何处获取 DLPC120 ACP 的完整版?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您提出问题。

    请提供有效的电子邮件并确保您已创建 TI 帐户、我可以向您共享 DLPC120汽车控制程序完整版本的下载链接。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hcdkxcqzwl177332@163.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、请确保您拥有 myTI 帐户、以便我可以授予您访问权限。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉我弄错了。

    luexi.yang@hirain.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刚刚授予访问权限。 请稍等片刻、您会收到一封电子邮件通知。 如果你不明白、请告诉我。  

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我收到电子邮件并设置 DLPC 120 ACP。

    我很困惑应该下载哪个 Piccolo 应用软件、也许这个页面是错误的?

    顺便说一下、我使用 DLPC230 ACP 来校准 RGB、它 可以与 DLP Composer 配合使用。是否有适用于 DLPC120的匹配校准软件、例如 DLP Composer?

    我的领导者有 DLPC120 EVM、我使用公司开发的 DLP120 PCBA、校准软件要求是否有差异?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我随附了 DLPC120 ACP 用户指南以供参考、并附上了校准指南。

    e2e.ti.com/.../7026.DLPU059_5F00_ACP_5F00_UsersGuide_5F00_March2018-_2800_2_2900_.pdf

    e2e.ti.com/.../5226.DLPU066_5F00_Calibration_5F00_User_5F00_Guide_5F00_March2018-_2800_3_2900_.pdf

    HUD Piccolo 软件版本包含 Piccolo 主应用程序代码、以防用户对空白 Piccolo MCU 进行编程。

    HUD Piccolo 引导加载程序软件版本包含 Piccolo 引导加载程序代码、以防用户对空白 Piccolo MCU 进行编程。

    您可以在用户指南中的关于对 EVM 重新编程的第5节中阅读有关这两个文件夹用法的更多信息。 如果您购买了 TI EVM、则应已默认设置引导加载程序和已编程的主应用程序。

    EVM Rev C Starter cal 文件夹是开始执行校准例程的有用起点、请参阅校准用户指南中的更多信息。

    遗憾的是、没有开放的客户可以使用 DLPC230 ACP 和.55芯片组等 DLP Composer 工具。 内部 DLP Composer 工具仅供 TI 工程人员使用、但如果您需要不同的配置文件、我可以使用您可能需要的特定功能或设置为您创建构建。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的耐心等待。

    我了解闪存和校准过程。

    谢谢