This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6421:需要用于 Optotune XPR-25光移器的 EVM 驱动器板附件

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/732344/dlpc6421-need-the-evm-driver-board-attachment-for-optotune-xpr-25-beam-shifter

器件型号:DLPC6421

大家好、TI、我有一对 Optotune XPR-25转换器需要驱动、我想订购一些 EVM 驱动器板的样片来控制它们。 第二、要精确。 它用于原型显示。

您能告诉我型号是什么、如果可以通过此网站订购、我在搜索中找不到型号。 我相信、它通常与 DLPC6421控制器结合使用、用于使用以240Hz 频率运行的0.47英寸 DMD 的新型4K DLP 投影仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bela、
    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。
    请您与我们分享您的应用、以及您打算如何使用 XPR-25?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用程序很敏感、因此我宁愿私下讨论它、而不是通过此论坛。 我将尝试直接与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我将进行在线讨论。
    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法限制您的联系、因此我将在收到包含您的联系信息的消息时立即关闭此消息。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bela、
    我给你发送了一个。
    此致、
    Vivek