This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:何时提供 DLPC3470?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/730321/dlpc3470-when-will-the-dlpc3470-be-available

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件: DLP2010EVM-LC

我看到有订购链接、但没有人有库存。  有什么想法吗?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    您是否在寻找 DLPC3470芯片组或相关 EVM (DLP2010EVM-LC)?

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片组。

    谢谢、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    现已推出。 您是否有一个您通常使用的经销商? 他们应该能够帮助您进行订购。 这些也将很快在 TIstore 上提供。

    谢谢

    Srik Gurrapu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有任何问题、请通过 gurrapu@ti.com 与我联系。感谢 Srik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srik:

    我们通常与 DigiKey 合作。  我昨天写信给他们,他们回答说"引述",没有任何信息。  我将直接写信给您。

    谢谢、

    Scott