This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLPC3478编程器#39;s 指南?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPC3478, DLPC300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/728949/dlpc3478-dlpc3478-programmer-s-guide

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他部件:DLPC3470DLPC300

您好!

我们计划使用新的 DLP 先进光控制芯片组 DLPC3470或 DLPC3478之一来设计产品。

但是、我们找不到完整的编程手册、因为它适用于 DLPC300 (但已停产)和 DLPC343x 系列(面向视频应用)。

TI 是否计划发布此信息?

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    是的、TI 将很快发布此文档。 目前正在开发这一方案。 同时、请继续使用最新的 GUI 来评估 EVM 模块。 此外 、请将任何特定问题发布到论坛的新主题中 、我们的团队将为您提供支持。 我们还将在该论坛中添加多个常见问题解答、因此 E2E 社区就如何使用这些新芯片组进行了交互式讨论。

    感谢您的耐心等待。

    Srik Gurrapu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答!
    我们将密切关注它、并很快购买 EVM 来测试该平台。