Other Parts Discussed in Thread: ADS8558, ADS8661, INA159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS8558、 ADS8661、 INA159您好!
我正在寻找一个模拟输入范围为-5V 至+5V 的 ADC、分辨率要求大约为12位、采样率为1.25MSPS。 如果任何器件的性能也优于此规格、 如果您有合适的器件、请分享。
谢谢、此致
Adarsh K Hegde