This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有+/-5V 模拟输入范围的 ADC、具有并行接口

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8558, ADS8661, INA159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/725458/adc-with--5v-analog-input-rage-with-parallel-interface

主题中讨论的其他器件:ADS8558ADS8661INA159

您好!

我正在寻找一个模拟输入范围为-5V 至+5V 的 ADC、分辨率要求大约为12位、采样率为1.25MSPS。 如果任何器件的性能也优于此规格、 如果您有合适的器件、请分享。

谢谢、此致

Adarsh K Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adarsh、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 您需要多少个输入通道? 并行接口是"必须的"吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    谢谢、

    我们需要单通道 ADC、必须使用并行接口。 如果任何具有大于1和小于5个通道的器件、我们可以考虑这一点。 我找到了一个具有串行接口的器件 ADS8661IPWR、但我们将其保留为第二个选项、还能获得有关 ADS8661IPWR 的生命周期状态以及 TI 支持该器件的时间的信息。

    谢谢、此致
    Adarsh K Hegde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adarsh、

    ADS8661是一款出色的器件! 我很难找到具有您所需速度的双极并行部件、如果您可以降低~800ksps、ADS8558可能适合您。 您能否在 ADC 之前处理衰减问题? 如果是这样、也许您可以使用 INA159来减少+/-5V 输入、从而在并行接口方面打开更多可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们有-5V 至+5V 范围内的输入、让我在我们的电路中检查衰减后可能发生的变化。 同时、我想知道 ADS8661上市的时间有多长、我的意思是停产。

    谢谢、此致

    Adarsh K Hegde  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adarsh、

    很抱歉耽误您的时间- TI 的一般规则是我们不会淘汰器件。 如果确实需要使器件停产、我们会提前通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tom、我们正在研究您的建议。 如果有任何疑问、我们会再来的。