This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:固件更新错误以及 EVN 初始化错误

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1188690/dlpdlcr230npevm-firmware-updating-error-and-also-evn-initialization-error

器件型号:DLPDLCR230NPEVM


尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

以下链接中的同一客户。

e2e.ti.com/.../4456873


他购买了 Raspberry PI4并查看手册和更新固件。

但他也有同样的问题…

另外,EVN 初始化错误。 (随附)

使用 Raspberry PI4进行固件更新。 但是…

但标识仍在闪烁和  

尝试 将 EVN 初始化脚本作为   init_parallel_mode.py 并显示错误...


请给我们一些建议。

Takashi

T4507502

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    欢迎回来使用 E2E,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    我们需要仔细研究您的问题、并在下周之前回复您。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    如果您断开 EVM 与 Raspberry Pi 的连接、是否仍然存在闪烁问题? 您能否尝试仅插入和拔下 EVM?

    只需将其连接至电源10秒钟、断开连接、等待10秒钟、然后重试。 再试3次。

    此致、

    John