This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:DLP 移除镜片上的保护窗口

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1187239/dlp9500-dlp-removing-the-protective-window-over-the-mirrors

器件型号:DLP9500

您好!

一段时间前、我询问了如何移除 DMD 镜片上的保护窗口。 我们希望使用 DLP9500、因为它是最大的阵列对角线尺寸、镜片尺寸约为10微米或更小。 我们打算将其用于150nm 至300nm 范围内的多物体光谱分析。 在我之前得到的答案中、我不确定是否可以在没有保护窗口的情况下要求 DMD、以及相关成本是多少。

此致、

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我找不到您之前的主题、但希望我能提供帮助。 是否有理由取下 DMD 的保护窗口?

    由于微镜运动中固有的微妙机制、我们不会销售没有保护窗口的 DMD。 此外、请注意此 E2E 主题 拆卸/更换 DMD 盖板玻璃

    其他人也可能有意见 。

    最棒的

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如另一个主题中所述、TI 不支持移除 DMD 窗口。  DMD 内部有专有材料、因此通过移除窗口来取消保修。  我们不会在没有窗口的情况下提供 DMD、因为需要专有材料来确保微镜可靠运行。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,原因是:  

    -避免重影图像
    -对于 UV 传输,我们希望尽可能获得最大传输。 是否有自定义窗口,例如 CaF2? 具有防反射涂层。  

    我还想知道镜片的"润滑性"在太空环境中是否兼容?

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    遗憾的是,我们也没有建立提供自定义窗口。  已经有许多关于 DMD 空间使用的独立论文、但没有在窗口被删除的情况下。  我建议搜索国际教育协会关于这一问题的出版物。  在 SPIE 出版物中还有关于辐射对 DMD 运行的影响的论文。

    "润滑性"是专有材料的一部分、拆下车窗将释放。

    当然、您可以移除窗口并进行测试、但我只是告诉您、我们不会以任何方式提供支持、也不保证镜片将在任何时间内继续运行。

    Fizix