主题中讨论的其他器件:TPS99000
大家好、我们正在为 ARHUD 开发 DLP5530系统、下图是 TPS99000 TIA 器件,的内部结构
我想知道为什么我们需要-增益2之前的暗偏移和 增益2之后的反向偏移?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们正在为 ARHUD 开发 DLP5530系统、下图是 TPS99000 TIA 器件,的内部结构
我想知道为什么我们需要-增益2之前的暗偏移和 增益2之后的反向偏移?
您好-
感谢您的提问。 请注意、深色偏移值由 TI 校准算法自动计算。
以下是我们内部设计文档中的一些更详细的信息、这些信息证明了不同的增益级是合理的:
"为了涵盖高增益情况、TIA1还包括一组独立的 RGB 暗流/偏移校正参数。 这有助于为输入信号添加基座、以便零输入电流条件导致1级输出电压高于0V。 这是确保下游电路正常工作所必需的。 下游的“暗偏移”校正功能可防止第2级对该输入偏移应用增益,从而使第3级不会因高输入偏移而饱和。
此致、
Ross
您好、Ross、感谢您的友好回复。
我想 、在校准期间、对于单个帧中的消隐间隔
TI 的计划
1.确定 TIA1的增益
2.将 这3个寄存器设置为复合 TIA1输出0V
在步骤1、2之后、我们将确保 TIA1输出实际上是 TIA1 =增益 x PD 电流或 TIA1 =增益 x PD 上的光
实际上、暗偏移修整不仅可以修整暗电流、而且是最后一个使 TIA1输出等于0的参数、同时使增益#2在合理的静态工作点上工作
您好-
有关校准例程的详细信息、请参阅此页面 :https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1077842/faq-dlpc230-q1-dlp-auto-hud-gen-2-resources-and-documentation/3989125#3989125
设置完成后、这些详细信息将变得更加清晰。
此致、
Ross