This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:从 DLPC7540EVM 到计算机的连接不成功

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC7540EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1189096/dlpc7540evm-unsuccessful-connection-from-dlpc7540evm-to-computer

器件型号:DLPC7540EVM

尊敬的专家:

我想将 DLPC7540EVM 连接到计算机。 但是、我的计算机无法识别硬件。 DLP7540连接到电源、SW5和 SW1均处于开启状态、跳线安装在 J9中、LED D5、D6、D7和 D15均处于开启状态、与 DLPC7540EVM 的用户指南相同。 但是,计算机无法识别硬件。 我已经尝试过三条不同的 USB A 到 micro USB B 线、但它们都失败了。 我已成功下载并安装 GUI 和固件。 上面提到的计算机是 Windows 11系统。 后来、我使用了另外两台 Windows 10系统计算机。 但是,两台 Win 10计算机都再次出现故障。 将 DLPC7540EVM 连接到计算机后,设备管理器中的‘通用串行总线控制器'面板没有发生变化。 所有器件都是新的、我没有将任何二进制映射上传到器件。 我想知道如何解决这个问题。 谢谢!

Zhiyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyu、

    已将此任务分配给熟悉此硬件的一方。  它们应该能够帮助您完成调试步骤。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、  

    感谢您的帮助、但似乎他们没有联系我。  

    Zhiyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyu、您的板上是否有任何指示灯闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、电路板上没有指示灯闪烁。 D52、D5、D7、D15为绿色、但 D6为红色。 照片显示了电路板的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卸载跳线 J9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、  

    感谢您的信息。 我换了另一条 USB 线、最后将其连接到计算机。 但是、我遇到了另一个问题。  DMD 中显示的图像与用户指南中的图像有所不同。 在‘m指南中、图像为"DLP"、但在我的 DMD 中、图像为"镜对称"、即"PLD"、如附件中所示。 我想知道它是如何发生的、以及系统是否成功运行。 谢谢!

    Zhiyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyu、

    图像可能水平翻转。

    GUI 提供长轴和短轴翻转选项。 请检查并更新。

    谢谢、
    Shivakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shivakumar、

    感谢您的帮助! 是的、它可以正常工作。 我可以水平和垂直翻转图像。 但是,我遇到了一些其他 问题。  

    第一个问题。 我尝试三种不同的显示模式、即0x0-Disp External、0x1-测试模式、0x2- Solid、 但是、如图中突出显示红色曲线的图像所示、似乎有几列像素不起作用。 对于 0x0-Disp 外部 模式和0x1-测试模式、此类列的数量不同。 当电源关闭时、我仍然可以看到有一些像素与其他像素不同(例如固态模式现象)。 我想知道为什么会发生这种情况以及如何解决它。  

    第二个问题。 如果我想让 DMD 显示数千个图像、我应该选择哪种模式、如何将这些图像上传到 DMD、以及如何使 DMD 以最快的速度逐一显示它们?

    感谢你的帮助。

    Zhiyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查以确保柔性电缆连接正确、并且接头没有物理问题。 您将需要 使用模式 0x0-Disp External 通过前端提供视频输入