尊敬的专家:
我想将 DLPC7540EVM 连接到计算机。 但是、我的计算机无法识别硬件。 DLP7540连接到电源、SW5和 SW1均处于开启状态、跳线安装在 J9中、LED D5、D6、D7和 D15均处于开启状态、与 DLPC7540EVM 的用户指南相同。 但是,计算机无法识别硬件。 我已经尝试过三条不同的 USB A 到 micro USB B 线、但它们都失败了。 我已成功下载并安装 GUI 和固件。 上面提到的计算机是 Windows 11系统。 后来、我使用了另外两台 Windows 10系统计算机。 但是,两台 Win 10计算机都再次出现故障。 将 DLPC7540EVM 连接到计算机后,设备管理器中的‘通用串行总线控制器'面板没有发生变化。 所有器件都是新的、我没有将任何二进制映射上传到器件。 我想知道如何解决这个问题。 谢谢!
Zhiyu