This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:数据表说明

Guru**** 1165670 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1192988/dlpc2607-datasheet-clarification

器件型号:DLPC2607

大家好、团队、

代表我的客户发布:

我对 DLPC2607数据表表、表6.8有疑问、该表概述了并行 RGB 接口的时序要求。 许多周期以"行"为单位、您知道这意味着什么吗?

我们可以查看第一行、VSYNC_W我们 的脉冲持续时间为1行。 我知道它应该在水平线的末尾循环低电平、但持续多长时间?

"50%参考点"是什么意思?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    欢迎回来参加论坛。

    一条"线"是同步的上升沿和上升沿之间的周期。 DLPC3430数据表的图6-7更好地显示了这一点

    根据您的视频时间安排进行更改的实际行长度。

    50%参考点注释指出、应在50%的上升沿测量此值、以便测量值保持一致。

    此致、

    奥斯汀