This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRD-GUI:简单模式

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRD-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/935839/dlplcrd-gui-simple-mode

器件型号:DLPLCRD-GUI

您好、E2E、

美好的一天!

是否有方法访问 DLPLCRD-GUI 的简单模式?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    启动 DLP LightCrafter GUI 时访问的默认模式是简单模式。

    如果您没有看到 GUI 的"简单模式"启动器、则应尝试重新安装 GUI 软件、并确保在安装过程中选择"创建桌面快捷方式"。 否则、将不会创建这些快捷方式。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答我也对这个问题感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 很高兴为您提供帮助。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此主题标记为"已关闭"。 如果出现任何新问题、请重新打开。

    此致、

    Philippe Dollo