This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:开关频率

Guru**** 2580345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLPA200, DLP9500, DLPA2000, DLPC410, DLPLCR70EVM, DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/935255/dlp7000-switching-frequency

器件型号:DLP7000
主题中讨论的其他器件: DLPA200DLP9500DLPA2000DLPC410DLPLCR70EVMDLPLCRC410EVM

大家好、

客户希望了解  DLP7000微镜的最大开关频率。 我们有这些数据吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户还想知道 所有 DLP 器件的镜片开关频率是否相同。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我们需要稍微澄清一下所提出的问题、因为数据表的 DMD 数据表中包含帧速率。

    他们是否想知道从"开"到"关"和"关到"开"过渡需要多长时间?   

    或者、他们是否想知道加载一行并重置行的速度?

    就转换时间而言、DMD 的规定都是相同的。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    客户希望了解 DMD 器件的"从开到关"和"从关到开"开关时间。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    这些不是这样发布的、但大约为2-3微秒、然后是"稳定时间"。

    如果您要将光从光瞳(例如在投影仪中)投射出来、光会在1-2微秒内离开光瞳。  如果从关到开、则情况大致相同、但延迟了从"关"侧回来所需的时间。

    他们是否愿意更多地分享他们的要求?  如果他们不想在公共论坛上共享、您可以私下给我留言。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    我是客户。 实际上、我想知道加载行并重置行的速度有多快? 它是否为>=25us (<=40kHz)?

    谢谢你。

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    从您的问题中、似乎您希望尽可能快地重复加载同一行。   

    首先、我们必须了解行加载时间、然后了解 MCP (微镜时钟脉冲-有时也称为镜片复位)

      1. 行加载时间相当短。 行周期为16个时钟(32个边沿)长[总线宽度为32位]、因此像素为32*32=1024、这是 XGA DMD 的宽度。  在400MHz 下、16个时钟为40ns。
      2. MCP 时间更长、决定了您可以加载和重置行的速度。  这在第21页的 DLP7000 μs 表中定义为13 μ A。

     μs 这些值可 μs 13.04 μ s、这意味着重新加载和复位给定行的最快速度为1/13.04 μ s =~76、7kHz。  根据 DLPA200数据表、模拟复位驱动器的最大复位频率为50kHz。  因此、TI 无法保证 DLPA200的速度大于50kHz。

    但愿这对您有所帮助。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢您提供的信息! 那么、我应该使用 DLPA200作为 DLP7000的驱动程序吗?

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新宇

    DLPA200是芯片组不可或缺的一部分、是必需的。

    您可以尝试更快地驱动它、但 TI 无法保证其运行超出数据表规格。   

    我只是指出、对于单行、它是限制因素。   

    您的要求是什么?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    谢谢你。 我明白了。 我认为50kHz 应该满足我的要求。

    此外,我还有另一个问题。 DLP 系列产品之间的主要区别是什么?

    https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/high-speed-visible/products.html#sort=p2439max;desc

    它们是否都使用 DLPA200作为驱动器?

    此致

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    这些器件具有不同的阵列尺寸、外形尺寸(尺寸)和性能规格。  

    通常、较小的器件用于移动或小尺寸的产品、而较大的器件用于更多的工业或更高性能的应用类型。 这是一项非常一般的声明、因此您必须检查每个 DMD 以查看您的应用需要。

    每个 DMD 都需要使用控制器芯片。 我们将这种组合称为芯片组。 某些具有14um 或10um 等较大镜片尺寸的芯片组需要 DLPA200驱动器器件为镜片提供电压。 每个 DMD 数据表都将告诉您芯片组是否需要 DLPA200器件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢。 我将对其进行研究。

    此致

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    顺便说一下、您能告诉我"图形速率、二进制(最大)(Hz)意味着什么?

    非常感谢。

    此致

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    通常、人眼的显示模式具有传入系统输入的8位红色、绿色、蓝色数据。 这些位的加权不同、1位数据是"最快"或最短的。

    对于工业系统、我们主要讨论1位或二进制图形速率。 镜片处于关闭或打开状态、用户只需以"最快"的图形速率向系统发送1位数据。 这是 DLP7000的~32kHz 图形速率或 DLP9500的~23kHz 图形速率的含义。

    就图形速率而言、DLP7000是我们最快的产品。 驱动数据的电引脚阵列大小和数量允许器件具有此图形速率。

    希望这对您有所帮助!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢你。 这很有帮助。 如果我理解正确、那么该 二进制图形速率与人眼显示更相关。 在我的应用中、我希望在 DMD 上拍摄激光、并使用它来控制反射光束的角度。 因此、正如 Fizix 之前解释的那样、最高开关频率应该受到模拟复位驱动器的最大复位频率的限制(例如、DLPA200为50kHz)、我不需要担心 二进制图形速率?

    此致

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    让我看看我是否可以提供帮助。

    我认为您正在规划的工业应用中会突出显示二进制图形速率。 目标是针对一帧数据尽可能快地引导光线、然后尽可能快地移动下一帧。

    对于 DLP7000和 DLP9500 DMD、表中显示的二进制图形速率确实是用户可以实现的最大图形速率。  

    我们必须记住、该芯片组协同工作:DMD、控制器和驱动器器件。 DLPA2000旨在支持 TI 的许多不同器件、因此其设计具有50kHz 的大容量。 但是、DMD 上的引脚数、阵列大小以及电路板设计选择都将实现通过一个芯片组组合实现的最高性能。

    对于人眼显示应用、常见频率为120Hz、系统中传入的24位(RGB)数据。

    希望这对您有所帮助。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。 我不想将 DMD 用作在人眼上显示的光投影仪。 我只想用它来控制 光的角度。 对于我们可以更改镜片角度的最快速率、它是否等于 最大二进制图形速率?

    此致

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新宇

    是的、您回答正确。 在最大频率下更改镜片位置是"最大二进制速率"。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢! 这回答了我的问题!

    我应该将 DLP7000与 DLPA200搭配使用。 我还应该购买什么?

    此致

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新宇

    您将需要一个控制器:DLPC410。  

    您可以购买单个组件、也可以购买安装在印刷电路板上的组件。 我们提供了评估模块、您可以根据需要从 TI.com 进行查看和购买。 它们是 Discovery 4100平台的一部分、如以下链接所示: https://www.ti.com/tool/DLPD4X00KIT

    DLP7000是 DLPLCR70EVM 的一部分、DLPA200和 DLPC410器件位于 DLPLCRC410EVM 上。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢! 由于我们可能不希望自己设计 PCB 布局、因此我们会考虑购买评估板。

    此致

    新宇