This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:需要我配置 dlpc4422寄存器或更改具有不同视频源输入的 dlpc4422固件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650NE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/934955/dlpc4422-need-i-to-configure-dlpc4422-register-or-change-dlpc4422-firmware-with-different-video-source-input

器件型号:DLPC4422
Thread 中讨论的其他器件: DLP650NE

如果我选择 RGB 或 YUV 或其他视频源输入,,可以 dlpc4422自动将 LVDS 编码为 DMD 吗? 或我需要配置的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您使用 DLP E2E 论坛。

    DLPC4422控制器能够支持数据表中提到的不同数据格式。
    遗憾 的是、使用可用固件和 DLPC4422 GUI 1.0时、EVM 设置为仅接受 RGB 数据。

    现在、您无法使用提供的 GUI 更改此设置。

    此致、
    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在 ti.com.But 上下载 Flash_DDPC4422_DLP650NE_LED 固件我不知道如何根据  固件设计 dlpc4422原理图。如何在 TI.com 上查找参考设计?

    谢谢。

    此致、

    Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xing、

    此参考设计 TIDA-01474将满足您对主控制器板的所有需求。
    此设计使用0.47 1080p DMD 板、但只要您使用正确的固件、它也可与 DLP650NE 配合使用。  

    此致、
    奥斯卡
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com dlp650ne 固件设置为访问 RGB 数据。 是单通道30位 RGB888输入( 或每种颜色10位)还是双通道60位 RGB888输入( 或每种颜色10位)?   这 对我的硬件设计非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 固件配置为单像素。
    但可以通过 GUI 进行更改。