This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:DLPC230控制程序 Lite 1.8 Build 1242

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531Q1EVM, DLP5530Q1EVM, DLPC230-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/934925/dlp5531q1evm-dlpc230-control-program-lite-1-8-build-1242

器件型号:DLP5531Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DLP5530Q1EVMDLPC230-Q1

 情况就是这样。 我们公司希望购买 DLP5531Q1EVM 来开发新产品、因此我们需要知道如何使用它。  但是、如果我不知道如何使用它、我们的领导将不会批准我购买它。

通过阅读 TI 官方网站中的一些 PDF 文件、我对 EVM 有所了解、对 DLP5531Q1EVM 有一些疑问。

第一个问题:如果我 使用 DLPC230控制程序将4个映像刻录到 DLP5531Q1EVM、但 如何操作 DLPC230控制程序来显示每个映像、我没有找到相关按钮、我只找到闪存选项卡、显示选项卡和源选项卡。 您能给我提供相关的操作视频或 操作 手册吗?

第二个问题:如果我使用将闪烁的图像、图片应满足哪些要求。 例如、我使用符合手册要求的1152x576分辨率图像、但我不知道需要什么格式 (jpg、bmp?) 图像应该是 24位位位位图、256色位图或16色位图?

第三个问题: 您是否有可以将图片转换为 bin 格式的工具? 请告诉我。 如果您没有、您能告诉我如何实现转换吗?

第四个问题: 您能给我 提供原理图吗?我们在开发 DLP 系统时需要它。 例如、我们连接自己的风扇、我们需要知道电气参数。 我们需要知道风扇的电压和电流以及引脚的定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好-

    问题1) 显示自定义图像:

    有几种方法可以通过此 EVM 显示图像。 首先、可以通过 Micro-HDMI 电缆或 OpenLDI 柔性电缆从外部视频源(例如从 PC 或其他图形呈现引擎)发送图像。 购买 EVM 时会附带这两根电缆。 在这种情况下、EVM 充当典型的"外部显示器"、类似于辅助显示器。 这种方法是大多数客户的首选方法。 显示图像的第二个选项是在 DLPC230闪存中存储静态自定义图像(称为启动界面)。 请注意、闪存大小将启动界面屏幕的数量限制为3-5个图像。 如果这是首选选项、请告知我们、我们将在收到 EVM 后与您一起创建包含3-5个自定义启动界面屏幕的新闪存。

    在任一种情况下、选择其中一个启动界面屏幕或选择外部视频输入模式均可在控制程序 GUI 的"Source"选项卡上实现。 只有当 Control Program PC 连接到 EVM 并且可以从闪存中读出可用的 Source 选项时、才会填充这些选项。

    问题2)源映像文件格式:

    外部视频源:不需要文件类型,只要它可以通过 HDMI 从源设备发送即可。

    启动界面可接受的文件类型:GIF、BMP、PNG、JPG。

    问题3)从图像文件到文件箱:

    仅当您计划使用启动界面源时才需要此转换工具。 如果是、TI 将在购买 EVM 后提供此工具。

    如果使用外部视频源(Micro-HDMI 或 OpenLDI)、则不需要此工具。

    问题4)原理图设计文件:

    原理图设计文件可在此处找到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1) 显示自定义图像:

    根据您的回答、我的理解是、当我使用 启动界面并且如果我已经将4个映像烧录到 SPI 闪存中时、 只有当 Control Program PC 连接到 EVM 时、才会填充这些选项、 包括一个按钮、用于选择要显示的四幅图像中的哪一幅。 我的理解是否正确?

    如果您在收到 EVM 后与我合作创建包含3-5个自定义启动界面屏幕的新闪存、 我应该向您提供哪种图片? 您对图片的背景颜色和格式是否有任何要求,例如图片的背景颜色应该 是透明的。 或者我可以选择哪些图片。

    问题2)源映像文件 格式:确定,感谢您的大力帮助。

    问题3)从图像文件到文件箱:

    好的,当我购买 EVM 时、 我需要为您提供哪些列表、以及如何为我提供转换工具以及如何联系您(您能给我一封电子邮件)。 注意:我的电子邮件是 zjgchenzhen@126.com

    问题4)原理图设计文件:

    根据您的文件地址、我找到 DLP5531Q1 EVM 原理图、但没有 LED 驱动 器原理图。  请帮助我、我需要知道引脚定义以及风扇的输出电压和电流等

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1) 显示自定义图像:

    您问:

    '只有当 Control Program PC 连接到 EVM 时、才会填充这些选项、其中包括一个按钮、用于选择要显示的四个图像中的哪一个。 我的理解是否正确?"

    是的、没错。

    问题4)原理图设计文件:


    抱歉、我错误阅读了您感兴趣的 EVM 器件型号。 我的链接是 DLP5530Q1EVM、它是与 DLP5531Q1EVM 不同的设计。 因此、我将要求我的同事更熟悉正确的部分、以便为您提供更多信息。 对于两个 EVM、问题1-3的答案是相同的。 很抱歉造成混淆。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第三个问题尚未得到答复。  您也能回答问题3吗?

    问题3)从图像文件到文件箱:

    好的,当我购买 EVM 时、 我需要为您提供哪些列表、以及如何为我提供转换工具以及如何联系您(您能给我一封电子邮件)。 注意:我的电子邮件是 zjgchenzhen@126.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    这些文件应很快在 TI.com 上的 EVM 产品页面上提供、但同时我也授予您访问 EVM 文档和原理图页面的权限。 您应该会收到一封包含访问说明的电子邮件。   

    有关风扇电压和电流限制的更多信息以及其他 EVM 信息、请参阅 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/dlpu067/dlpu067.pdf

    对于启动界面图像的内容没有要求、只需支持 DLPC230-Q1数据表或 EVM 用户指南第1.2.4节中所述的分辨率。  通过 HDMI 显示图像以进行快速原型设计通常会更容易。 但是、当您有 EVM 并且需要对启动图像重新编程时、请响应此主题或发布另一个问题、我们可以为您提供对所需软件的访问权限。

    这适用于高分辨率前照灯应用吗?

    此致、

    杰克逊