This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:PCB 数据

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01473, DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/934432/dlpdlcr2000evm-pcb-data

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-01473

我看到此器件 PCB 模型的 PDF、但找不到可上传到 Eagle 或 Kicad 的可用文件类型。 我已经查看了 WEBENCH。 您可以附加此类文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahim、

      DLPDLCR2000EVM 参考设计网站上的技术文档包含一个标题为"设计文件"的部分。 这些文件中包含 TIDA-01473 CAD 文件、这些文件包含在可下载的.zip 文件夹中。 您可以导入和使用布局文件。  

    谢谢、

    Chris