This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLP LightCrafter + BBB + TI RTOS

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/930168/dlpdlcr2000evm-dlp-lightcrafter-bbb-ti-rtos

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC2607

您好!

我正在尝试连接 BeagleBone Black 上的 DLPDLCR2000 EVM、该 EVM 在闪 存上的 TI RTOS 应用程序上运行。

我找到了使用 BBB 为 Linux 环境设置 DLP 的指南。  https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/621466

对于基于 TI RTOS 的 BBB,我不知道如何设置 DLP。 我有以下问题:

问题1. 如何在 TI RTOS 上运行的 DLP 和 BBB 之间建立初始设置?

问题2. 建立连接后,如何使用 CCS 对器件进行编程? (DLP)  

谢谢、

Arshiya Tabassum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arshiya、

    1.为了建立初始设置、请遵循上一个主题 中的常见问题解答:https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/621466。 在为器件加电之前、请确保 DLPDLCR2000EVM 安装在 BeagleBone Black (BBB)上。 首先给 EVM 通电、然后给 BBB 通电。 它应启动并显示常见问题解答中显示的 DLP 启动图像。

    2.要对器件进行编程、请参阅 DLPDLCR2000EVM 用户指南 和 DLPC2607编程人员指南

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.为了建立初始设置、请遵循上一个主题 中的常见问题解答:https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/621466。 在为器件加电之前、请确保  DLPDLCR2000EVM 安装在 BeagleBone Black (BBB)上。 首先给 EVM 通电、然后给 BBB 通电。 它应启动并显示常见问题解答中显示的 DLP 启动图像。

     

    您指向的线程使用 Linux 环境、我不想切换到 Linux。 我已经完成 了。 如前所述、我的项目基于 TI RTOS、我的项目中不使用 Linux、我将使用 RTOS 对 DLP 进行编程。

    您能否根据我的情况为我提供将 DLP 与 BBB 搭配使用的建议?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arshiya、

    我将对此进行研究、并很快返回给您。

    同时、请查看是否可以将外部显示控制器的使用集成到您的项目中以驱动 DLP 系统。 该控制器可以根据 TI RTOS 驱动 DPI 信号(DLPDLCR2000EVM 需要该信号)。 上一个主题 中提到了这一点:https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/908635。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    有关如何使用未在 Linux 上运行的 BBB 设置 DLP 的任何更新?

    等待您的回复。

    谢谢、

    Arshiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arshiya、

    我仍在研究它。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arshiya、

    Q1)要使 BeagleBone Black (BBB)和 EVM 进行通信、您需要确保 BBB 能够输出 EVM 能够接收的 DPI 视频数据。 只要 BBB 上的 TI RTOS 能够输出此视频数据、就会有 EVM 的显示输出。 如果 TI RTOS 无法输出 DPI、则需要专用显示控制器将视频数据转换为 DPI 格式。

    Q2) BBB 和 EVM 需要通过 i2c 进行通信。 请参阅有关 i2c 命令的 DLPC2607编程人员指南。 有关如何使用 Code Composer Studio、请参阅 TI.com 上的文档。  

    谢谢、

    Chris