This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:DLP3010

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1192876/dlp3010-dlp3010

器件型号:DLP3010

大家好、

我在使用 DLP3010投影仪时遇到一些问题。

在。模式下运行触发器时、我使用摄像头以内部模式1触发 DLP3010投影仪

首先、投影仪工作正常。 但经过一段时间、或许几个小时、投影仪停止显示内部图案。

现在、我仍然可以连接和操作投影仪、并且测试图案或启动画面显示正确。 无论触发器处于模式还是自由运行模式、都只能显示内部模式。

摄像机的帧速率约为80fps。 DLP3010投影仪的曝光参数如下图所示。

因此、我不确定 DLP3010系统是否长时间无法正常工作或设置有问题。

感谢你的任何帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    出现此问题时、使用的固件版本是什么? 这是在定制板上还是在 DLP3010EVM-LC 上?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、奥斯汀

    感谢您的回复。

    我的 DLP3010投影仪是由我自己设计的定制板 、请参阅 TI DLP3010EVM-LC。

    支持的固件版本仅为 TI 工程师提供的8.0.0_Bule_red_only。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢您分享版本信息。

    我们的团队将对此进行研究、并在几天内回复您。

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akhil

    我的 DLP3010投影仪仅连接蓝色 LED、固件由 TI 工程师提供8.0.0_blue_LED_only 支持。

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢您提供的信息!

    您能否确认在关闭系统电源后是否可以返回显示内部图案?  

    如果是这种情况、我们可以查看我们的记录并检查我们如何为您提供帮助。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    感谢您的回复。

    我可以确认、在关闭 DLP3010投影仪并再次打开电源后、内部图形可以恢复正常显示。

    此外、我还发现如果我仅设置一个图形集、DLP3010投影仪可以 连续显示几天的内部图形。

    但是、当以多种模式集运行时、DLP3010投影仪将在一天内停止显示内部模式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢您提供的信息!

    我认为此问题是我们知道的已知固件问题。 我们已修复了该问题、并正在发布更新的固件版本。

    请期待发布更新版本。 我现在将关闭此主题、对于由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    好的、我明白了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨  

    我们现在将关闭此 TT。  

    此致、

    梅扬克