This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP160CP:能否将 DLPC3430而非 DLPC3421用作 DLP160CP 的控制器?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP160CP, DLPC3421, DLPA2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1194597/dlp160cp-can-i-use-dlpc3430-instead-of-dlpc3421-as-controller-for-dlp160cp

器件型号:DLP160CP
主题中讨论的其他器件: DLPC3421DLPA2000

大家好、

我看到下面有关连接 DLP160CP 的句子。

据我所知、DLP160CP 的合作伙伴是 DLPC3421、但我想知道 DLP34xx 是否可以连接到所有这些器件。
据我所知、目前没有 DLP160CP 的 EVM、我能否通过参考 DLP2010EVM 原理图来实现 DLPC3421和 DLPA2000的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    DLP160CP 将仅与 DLPC3421控制器配合使用。 您将无法在原理图中删除和替换 DLPC 和 DMD。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我还有一个问题、控制器的数据表中有 DMD_HS~和 DMD_LS~、但我知道它们分别是高速和低速。 两者之间的确切区别是什么?