主题中讨论的其他器件:DLPC900、 DLPC410
您好、E2yE 专家、
你好。
我们目前遇到 DLP 6500问题。 我们想知道图形切换的速度、因此我们使用光电二极管进行了测量。 我们发现、即使采用静态模式、DMD 也始终每105us 刷新一次、我们无法找到停止它的方法。 这对我们来说是一个巨大的问题、大多数时候我们只是希望它投影一个静态模式几秒钟、您知道如何停止这个内部刷新周期吗?
提前感谢您。
此致、
CSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2yE 专家、
你好。
我们目前遇到 DLP 6500问题。 我们想知道图形切换的速度、因此我们使用光电二极管进行了测量。 我们发现、即使采用静态模式、DMD 也始终每105us 刷新一次、我们无法找到停止它的方法。 这对我们来说是一个巨大的问题、大多数时候我们只是希望它投影一个静态模式几秒钟、您知道如何停止这个内部刷新周期吗?
提前感谢您。
此致、
CSC
您好 Aishwarya、
你好。
CSC、
谢谢、
Aishwarya