This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:DLP6500图形切换

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPC410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1189368/dlp6500flq-dlp6500-pattern-switching

器件型号:DLP6500FLQ
主题中讨论的其他器件:DLPC900DLPC410

您好、E2yE 专家、  

你好。

我们目前遇到 DLP 6500问题。  我们想知道图形切换的速度、因此我们使用光电二极管进行了测量。  我们发现、即使采用静态模式、DMD 也始终每105us 刷新一次、我们无法找到停止它的方法。 这对我们来说是一个巨大的问题、大多数时候我们只是希望它投影一个静态模式几秒钟、您知道如何停止这个内部刷新周期吗?   

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    感谢您的参与。

    请问您使用哪种模式?

    另外、曝光时间、黑暗时间和位深度是多少?

    谢谢、

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aishwarya、

    你好。

    我使用的是动态图形模式、曝光时间为2秒、没有黑时、我不知道位深度是多少、我们只投射一个框图形。 此外、我们还使用外部触发器。  
    如果可以、我可以向您发送一些使用光电二极管测量的图片和短视频。
    随附的图片显示了当我投影一个2的静态模式时的情况、而视频显示了当我以周期为单位在外部触发多个图像时的情况。 这两种情况都有问题。  
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    感谢您提供图片。 请给我一些时间进行分析。

    谢谢、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    您是否使用外部触发器进入下一模式? 这意味着您使用的是触发器1引脚。

    您能否使用 Trigger out 1和 Trigger out 2信号发送触发脉冲的示波器截图?

    此外、您当前使用的是什么 FW 版本?

    谢谢、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    你好。

    我有疑问:

    使用触发1输入和触发2输入之间有何区别?  现在、我看到我们的外部触发器连接器连接了 J19 PIN2&pin3。

    我们 使用的数字控制器是 DLPC 900、您知道哪个 引脚可以提供帧触发器、而不是序列触发器吗?  

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    1. 1中的触发表示控制器前进到下一个模式。 2中的触发启动和停止序列。  
      您可以在 DLPC900数据表的第7.4.1节中找到有关触发器的详细说明
    2. J19引脚2和3之间的跳线指向设置为1.8V 的触发输入1电平
    3. 您问的第一个 有关图形切换速度的问题、就像您发现的、105 us。 这是您可以为1位模式设置的最小曝光时间。
    4. 光电二极管范围热指示图像将持续显示。 但是、每105us 就会出现轻微的下降。 这是因为微镜时钟脉冲、微镜每105us 复位一次。 这无法更改。
    5. 当您说帧更改时、这是否处于视频模式?  

    谢谢、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aishwarya、

    你好。

    我们有另一个 DMD、 即 DLP 7000、但控制器板是 Vialux 的 V4395。 它可以执行两种触发器设置:主控模式或受控模式。 从模式只能触发一次、并保持镜片的持续时间。 我想知道我们具有 DLPC900控制器板的 DLP6500是否能够执行同样的操作。  

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    请允许我抽出一些时间与专家讨论 DLPC410-DLP7000并为您提供解决方案。

    同时、您能否使用8位深度的图像并尝试捕获光电二极管输出?

    您可以在 GUI 中设置位深度。

    谢谢、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CSC

    客户是否能够尝试 Aishwarya 的建议?

    基于 DLPC900的系统无法在没有基于 DLPC410的系统所能实现的定期复位的情况下保存图像、因为底层 ASIC 每105us 进行一次刷新复位、但 DLPC410不会这样做。

    我对这一点感到困惑感到抱歉。

    Fizix