This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:使用 DLPC900GUI 和 DLP6500、在存储图形模式下、不显示图形、而是看到 DLP 标识。

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1181086/dlp6500fye-using-dlpc900gui-and-dlp6500-in-stored-pattern-mode-patterns-are-not-shown-i-see-the-dlp-logo-instead

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件:DLPC900

我在"存储图形模式"中遇到此问题、在这里我创建图形、设置持续时间而无需外部触发器、每个帧的持续时间看起来不错、但无论我上传的是哪种图像、都会显示 DLP 标识、而不是显示 Patttern 图像。

在视频模式下测试内部测试图形正确显示测试图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以后退一步并提出以下问题吗?

    1. 您是否正在使用带固件 v6.0.0 OOB 的 DLPC900 LightCrafter GUI v5.0.0 (开箱即用)?
    2. 在视频模式下进行测试时、您是否在讨论源选择菜单中的内部测试模式? 如果可能的话、我会想要一幅或一系列这方面的图像
    3. 如果您计划使用批处理文件、是否已确保选中固件选项卡下的"清除所有现有的图形图像和批处理文件"框? OOB 固件已存储批处理文件。 我建议您首先上传 OOB 固件、删除现有批处理文件并保存固件(使用新名称、如) empty.img (我用 MT 而不是空作为短手)。

      这是一个图片、用于显示我要讨论的框。
      创建一个空的.img 文件后,我将在清除创建的缓存文件夹后上载该新固件。 请查看 《DLPC900单控制器 EVM 指南 》以了解更多说明。 如果您还没有、我建议您特别查看第3部分。 整个章节应该为您提供一个良好的基准、但如果您有疑问、我很乐意为您提供帮助!
    4. 我是否正确理解了您的"存储图形模式"是预存储图形模式? 如果没有、您能为我澄清一下吗?



    以下是我理解该问题的另一种方式:

    您已加载固件、但当您尝试创建新的图形序列时、会显示不同的图像、特别是来自 OOB 固件的图像(如果您已上传)。 如果是这种情况、则说明如下:

    • 使用预存储图形模式时、控制器将加载存储在其闪存中的内容。 即使您在此模式下创建图形序列并更新 LUT、控制器也会显示存储在闪存中的 mages (加载到控制器的内部存储器中)。 如果您希望模式序列更改显示的图像、则必须按照我在上面第三个问题中发送的指南创建新的批处理文件。

    请告诉我这条建议是否对您有所帮助。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回答。

    我认为该固件已加载到机器 DLPR900PROM v4.2.0 OBB 上。 我没有其他要上传的该机器固件(它是 In-Vision 的投影仪)。

    如果我理解正确、您说、即使我在图形模式下创建新的图形序列并按"update LUT"、图像也不会加载、但 projectr 仍将使用存储器中保存的"demo"。

    我每次要显示新模式时都必须更新固件?

    这似乎是一种相当复杂的方法? 没有更简单、更快的方法?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    (抱歉、您在上面错了您的名字!)

    在这种情况下、我不建议您上传 TI 的固件。 这可能会破坏 In-Vision 的任何前端依赖关系。 相反、如果您尚未保存 In-Vision 已有的固件、我会先保存该固件、然后从此处开始构建不同版本的固件。 我喜欢在层中构建、以便我有不同的可用版本。

    对于"上传"模式、您不能简单地点击上传按钮。 相反、您必须使用更新的模式构建固件。 否则、将设置所有计时、触发器和其他属性、但像素数据将存储在固件模式中。

    如果您要显示新模式、我将首先在动态模式下测试模式、看看您喜欢的内容。 这是测试图形序列的更快方法、因为您无需构建新固件即可在此模式下测试图像。 获得所需的序列或序列后、您可以从第3.6.3节开始创建新固件、在预存储图形模式下创建图形序列。 如果您有任何其他问题、请遵循其中的指导原则、并告知我。

    谢谢、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    相反,如果您尚未保存 In-Vision 已经拥有的固件,我会先保存该固件-->您该怎么做? 我看不到从投影仪检索固件的任何选项。

    顺便说一下、我使用了具有 GUI 的 lightcrafter DLP、上传图像不再需要简单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    为此、您可以转至固件选项卡、并在选择要更新的固件后单击"更新固件"按钮。

    下面是我加载 TI FW 然后进行更新的示例:

     选择固件映像

     选择可能上传的文件后、屏幕的外观视图

     将固件标签更新为新内容并确认正在制作新固件

     (可选)重命名 FW 文件名、以便在将来轻松查找

    在上面的示例中、我有一个开箱即用(OOB)固件、但我更改了其标签。 固件仍包含所有相同的预存储模式、时序、触发器设置等 现在唯一的区别是.img 文件的标记名称和文件名。

    在您的案例中、由于您具有 In-Vision、您可能需要致电他们、看看哪些是正常的、哪些不是正常的。 如果您要更改固件、我将从您已经没有新映像、计时等的基本固件开始 并且只更改固件标签。 请自行承担更新风险、因为我不确定 In-Vision 的固件与 TI 的固件有何不同。 该标签只能帮助您识别您已在控制器 EVM 上载的固件、但我不能确定是否已在该端对 TI 的固件进行了修改

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够让它使用动态模式。 这样、我就不必修改固件了。

    通过 HDMI 的视频图形也非常有趣、60Hz 是最大频率吗? 1440 (24x1x60)比最大9520Hz 要低得多。

    我的问题是、如何生成 HDMI 信号、其中每个帧都是我所需的图像、而不进行压缩? 我认为、由于在文件格式中添加了一些压缩、生成和播放视频文件将不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我很高兴听到图形模式非常适合您。

    对于 DLP6500 (S600 DMD)数据表中列出的最大频率、它指的是图形的最短曝光时间。 以下是1位二进制模式的示例:

    设置曝光时间时、GUI 会向用户发送错误消息、告知用户曝光时间不得低于105us、因为它违反了 DLPC900控制器针对1位二进制模式的最大频率。 考虑到您的图形深度时、请小心谨慎、因为它会影响最大频率。

    在本例中、您所指的是控制台/显示器的刷新率是60 Hz 吗?

    如果您使用的是 HDMI、请确保您不打算以60Hz 的频率使用它、因为 IT6535接收器与 HDMI 2不兼容。 它与 HDMI 1兼容、但 HDMI 1只能达到30Hz 的刷新率。 请使用显示端口电缆、因为最初发布的显示端口已经支持60Hz。 如果您不熟悉 HDMI 1和2、在线快速搜索应该可以很好地解释差异。


    至于您遇到的其他问题、请给我额外的时间回答、并询问其他团队成员如何解决。 我们的许多主要成员将在1月3日之前外出度假、因此我对任何延误表示歉意。

    同时、您是否可以为该新主题创建新主题、以便其他 E2E 用户可以找到他们可能遇到的类似问题的答案? 提前感谢。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide、我想在我的上一篇帖子中添加更多澄清、并总结一下运行模式:

    请注意、对于视频和视频图形模式、视频接收器芯片将 DLPC 评估模块(EVM)的最大视频速率限制为60Hz。 这证实了您对其最大视频频率与预存储和动态图形最大频率的问题。

    这些运行模式的数据流如下所示:

    请再次为我们的主要成员留出额外的时间、让他们从假期中回来。 我预计在新一年的第一个星期结束前作出答复。

    谢谢、新年快乐!
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davide、

    很抱歉耽误你的时间

    为此、我建议您阅读DLPC900编程人员指南修订版 H 中的第2.4节"显示模式命令"。

    第57页介绍了位平面以及如何为60Hz 帧速率分配24位 RGB 输入图像。 鉴于60Hz 的周期约为16.7ms、本页中的示例给出了在单帧中为每种颜色分配的时隙。

    如果您要求解压缩任何视频模式、DLPC900不会压缩? 但是、在预存储图形模式下存在压缩。

    请注意、由于使用了 IT6535视频接收器、对于 DLPC900EVM 板、HDMI 仅以高达30Hz 的频率运行、但如果您使用 Display Port、则可以实现60Hz。

    不过、如果您想询问另一个线程中的压缩、我现在将关闭此线程。 这样、其他用户就可以更轻松地找到类似的问题。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个快速问题:在动态图形中、如果我有400个图形(1位)、但每个图形的最短持续时间为105us + 105us 暗时间、那么每个图形为210us、400个图形、 84000us -> 0.084s、因此在1s 中、我只能显示12倍的整个序列、对吧?

    此外、上传模式时、即使它们是编号的、顺序也会在模式列表中混乱、您知道原因吗?

    谢谢、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    对于400个图形、我计算出的是8400us 的组合曝光和黑暗时间、因为每个图形的长度为210us。 这应该等于...
    floor (1.0/0.084)= floor (11.9)、平均每秒可生成11个完整序列。

    您说过上传模式时、模式列表中的顺序会混乱。 您能否详细介绍一下这意味着什么、或向我提供一些相关图片? 编号图像将是一个很好的参考。

    如果您可以使用第3.7.2节创建和保存用户指南的批处理文件作为模板将其记录到批处理文件中,这也可能有帮助。

    谢谢!
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于上传模式问题、我发现一个文档说、在上传多个图像时、它们可能会按 acutal 模式顺序进行扰乱、因此建议使用包含图像列表的文本文件。

    使用这种方法、似乎允许我有105us 的 iage 时间和0us 的暗时间、这是可行的吗? 这是最快的方法吗?

    因为最大 (二进制图形)速度为9520Hz、因此我应该能够每秒获得9520/400 -> 23.8个完整序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    在 第3.6.2节"在动态图形模式下创建图形序列"中、它实际上会说:"在一次选择多个文件时、操作系统可能不会以所选图像的相同顺序加载图像。 我还有一个编号的二进制(1位)映像库、每个映像都命名 .bmp,如果我选择0087.bmp,然后选择0005.bmp、0066.bmp 和0011.bmp,图像将根据文件名以字母数字顺序装入动态模式。 但是、我并不完全确定如何加载这些内容(最后一次编辑、字母数字或其他内容)。

    因此、如果您有要按特定顺序测试的自定义图像、我建议您创建一个文本文件。

    您还询问了大约105us 的曝光时间和0us 的黑暗时间。 您确实能够在105us 曝光时间内获得0us 暗时间。 这意味着、 如果所有硬件按预期工作、您应该能够每秒获得23.8个完整序列(400个1位模式)。

    此致、
    Michael Ly