主题中讨论的其他器件:DLP3021-Q1、 TMP411、
尊敬的 团队:
我尝试将 TMP_CTRL (0x90)中的 TMP_I2CSLADDR 更改为 TMP411C 的0x4E
但是、无论我如何设置、TMP_REMOTE_TEMP (0x98)和 TMP_LOCAL_TEMP (0x9C)仍然是1424、
TMP_STATUS (0x94)的 TMP_VALID 始终为0、
我是否缺少任何设置?
感谢您的阅读和帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 团队:
我尝试将 TMP_CTRL (0x90)中的 TMP_I2CSLADDR 更改为 TMP411C 的0x4E
但是、无论我如何设置、TMP_REMOTE_TEMP (0x98)和 TMP_LOCAL_TEMP (0x9C)仍然是1424、
TMP_STATUS (0x94)的 TMP_VALID 始终为0、
我是否缺少任何设置?
感谢您的阅读和帮助。
您好、Johns、
DLP2021-Q1的 FPGA 固件不包含直接读取 TMP411结果的功能。 因此、DLP 控制程序 GUI 中的 TMP411相关寄存器不再与 DLP2021-Q1固件相关或不再用于 DLP2021-Q1固件。 我们将更新 GUI 以删除这些寄存器字段以避免混淆、并在 FPGA 用户指南中记录有关此更改的信息。
必须使用外部 MCU 或其他控制器来读取温度结果。 例如、在 DLP2021-Q1 EVM 上、TMP411连接到板载 MSP430的 I2C 通道以启用温度监控。 尚未为基于 fsMSP430的温度监测实施代码、但物理连接作为未来或自定义软件开发的占位符。