This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021-Q1:使用 FPGA 读取 TMP411C

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1, TMP411, DLP3021-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1194731/dlp2021-q1-use-fpga-to-read-tmp411c

器件型号:DLP2021-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP3021-Q1TMP411

尊敬的 团队:

我尝试将 TMP_CTRL (0x90)中的 TMP_I2CSLADDR 更改为 TMP411C 的0x4E

但是、无论我如何设置、TMP_REMOTE_TEMP (0x98)和 TMP_LOCAL_TEMP (0x9C)仍然是1424、

TMP_STATUS (0x94)的 TMP_VALID 始终为0、

我是否缺少任何设置?

感谢您的阅读和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    DLP2021-Q1的 FPGA 固件不包含直接读取 TMP411结果的功能。 因此、DLP 控制程序 GUI 中的 TMP411相关寄存器不再与 DLP2021-Q1固件相关或不再用于 DLP2021-Q1固件。 我们将更新 GUI 以删除这些寄存器字段以避免混淆、并在 FPGA 用户指南中记录有关此更改的信息。

      必须使用外部 MCU 或其他控制器来读取温度结果。 例如、在 DLP2021-Q1 EVM 上、TMP411连接到板载 MSP430的 I2C 通道以启用温度监控。 尚未为基于 fsMSP430的温度监测实施代码、但物理连接作为未来或自定义软件开发的占位符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akeem

    那么、如果我选择 DLP3021-Q1、我可以设置不同的 TMP 地址、对吧?

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    没错、适用于 DGP 的 DLP3021-Q1 FPGA 固件与不同的 TMP 地址兼容。