This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:设置故障

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1187384/dlpdlcr230npevm-setup-trouble

器件型号:DLPDLCR230NPEVM

您好支持团队
我正在寻找支持。
最初、有一个问题是、当插入电源时、徽标刚刚闪烁、没有进入测试图表。
在这方面、通过插入6V 3A 电源来解决了这个问题、这不是所示的。
但是、我根据"[常见问题解答] DLPDLCR 230 NPEVM:DLPDLCR 230 NPEVM 快速入门教程"进行设置、但在运行脚本"python init _ parallel _ mode.py"时会发生错误。
该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.
     我 使用230NPEVM 软件包中提供的默认 config.txt 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tokuji-San、您好

    DLPDLCR 230 NPEVM 预计连接一个5V 3-4A 电源、而不是6V 电源。 您能否再次查看此信息、并告诉我们您在连接推荐的电源后遇到的所有问题?

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank

    我连接了5V3A 和5V4A 电源、但出现了问题。
    但第一张图形图像(DLP 标识) 每秒封装一次、而不是停留在上面。

    TI 日本工程师已经告诉客户;
    尝试更新固件。

    我尝试更新固件、但情况没有改变。

    我在论坛上搜索类似问题、并发现当电源设置为6V4A 时、它可以正常工作。
    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1027430/dlpdlcr230npevm-flashing-initial-logo-and-board-resetting?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPDLCR230NPEVM#

    我实际上连接了一个5.25V 3A 电源、这个问题得到了解决。

    仍然存在的问题是我提出的第一个问题。

    我根据"[常见问题解答] DLPDLCR 230 NPEVM:DLPDLCR 230 NPEVM 快速入门教程"进行设置、但在运行脚本"python init _ parallel _ mode.py"时发生错误。

    我应该怎么做?

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东二山

    感谢大家的澄清。 我们的团队将调查您的查询、并在明天向您提供更新。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tokuji-San、您好!

    我们发现一些5V 电源的电压输出会发生波动。 例如、列出为5V 的某些电源实际上提供5.1或5.2伏的电压。 7.3.14版去年上传到 了 EVM 产品页面 、初始 LED 电流降低、可满足初始功率需求。 但是、我们发现5.2V 电源的工作方式更加一致、正如您所发现的。

    关于您遇到的 Python 错误、似乎未找到活动的 I2C 总线。 请尝试运行以下命令而不 包括"sudo":

    i2cdetect -y 1.

    i2cdetect -y 7.

    i2cdetect -y 22.

    其中一个可能返回有源 I2C 总线。 如果不是、可能需要循环显示其他数字。 使用正确的 I2C 总线时、打印输出应显示为:

    找到该值后、应将该数字用于 i2c.py 模块中的 DEFAULT_I2C_BUS。

    或者、这可以在/dev/dev 目录中找到、但应使用 i2cdetect -y 命令进行确认:

    请告诉我们这是否能解决您的问题。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、奥斯汀
    感谢你的答复。

    我尝试过它、它似乎没有检测到一个有效的 I2Cbus。

    我还检查了 Dev 目录、似乎没有"i2 c -22"以外的目录。

    是 EVM 侧的原因吗? 还是在 Raspberry Pi 的侧面?

    另一方面、"flash _ write _ fpga.py"的脚本似乎正常工作、但"python init _ parallel _ mode.py"有何区别?

    Tokuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tokuji、您好!

    感谢您的参与。 我们下周将再次与您进行讨论。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tokuji-San、您好!

    很难将问题精确定位到 EVM 或 Pi。 它们之间的通信似乎没有正确建立。 "flash_write_fpga.py"脚本主要通过 Raspberry Pi 终端发出命令、而"init_parally_mode.py"会发出命令、以使用 I2C API 将 DLPC 置于适当的视频流配置中。

    您如何确定"flash_write_fpga.py"正在正确写入? 如果您打开此脚本、您将看到以下行:

            Summary = WriteDisplayImageCurtain(1,Color.Black)

    如果您更改或注释此代码、您的流程是否发生了变化? 此脚本可能看起来执行正确、因为控制器对 Pi 的反馈较少、因此无法意识到它的传输未被接收。

    您之前提到过、您已解决 EVM 的电源问题。 您能否确认 EVM 已通电(未关闭)并通过带状电缆正确连接到 Pi?

    此致、

    奥斯汀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、
    感谢你的答复。

    我按照指示尝试了它。
    因此、该过程看起来没有什么不同。

    第一次仍然是提供的脚本、第二次按照指示对其进行部分注释。

    e2e.ti.com/.../1st.MOVe2e.ti.com/.../2nd.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tokuji-San、您好!

    最后两个附件未正确加载到线程中、但我假设行为大致相同。 是这样吗? 在备注到位后、EVM 显示是否切为黑色、而在没有显示时、是否继续投影?

    尽管 I2C 总线看起来处于活动状态、但似乎并未检测到 EVM。 您能否确认 EVM 已通电(未关闭)并通过带状电缆正确连接到 Pi?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    它们在操作中看起来完全相同。

    原始

    e2e.ti.com/.../1st.mp4

    注释掉

    e2e.ti.com/.../2nd.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tokuji-San、您好!

    感谢您进行新上传。 它们这次出现了。

    经过一些调查、此问题似乎是由于最近的 Raspberry Pi 更新引起的。 新更新默认禁用 SPI 和 I2C 接口。 请尝试在 Raspberry Pi 配置页面中或在命令行中输入'sudo raspi-config'来启用这些接口。

    进行此更改后、请重新引导 Pi 并尝试检测 I2C 总线、如 快速入门教程中所述

    请告诉我们这是否能解决您的问题。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、
    感谢你的答复。
    我按照指示尝试了,但情况没有改变。

    因此、我从一位日本 TI 工程师那里借用了一个工作正常的 EVM 来将其取出。

    借用的 EVM 在 i2cdetect 中有一个返回值、"init_parally_mode.py"命令现在可以正常运行、以投影 Raspberry PI 屏幕。

    因此、问题似乎在于我购买的 EVM、而不是 Raspberry PI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tokuji-San、您好!

    此 EVM 是否连接到相同或不同的 Raspberry Pi? 如果是不同的 Raspberry Pi、请尝试将其连接到 Raspberry Pi、您在使用该 EVM 时发现困难。 这将使我们能够确保 EVM 中存在问题。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Audtin、

    感谢你的答复。

    我使用相同的 Raspberry Pi。
    我还在 Raspberry Pi 3B 上试用了它、我还借用了它、结果与之前的 Raspberry Pi 4相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东二山

    我已向您发送一个朋友请求、要求您通过 E2E 主题就该问题进行协作。 请接受、以便我们可以继续。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tokuji-San、您好!

    请考虑此帖子是对发生故障的 DLP230NPEVM 单元的 RMA 的批准。

    此致、

    奥斯汀