您好支持团队
我正在寻找支持。
最初、有一个问题是、当插入电源时、徽标刚刚闪烁、没有进入测试图表。
在这方面、通过插入6V 3A 电源来解决了这个问题、这不是所示的。
但是、我根据"[常见问题解答] DLPDLCR 230 NPEVM:DLPDLCR 230 NPEVM 快速入门教程"进行设置、但在运行脚本"python init _ parallel _ mode.py"时会发生错误。
该怎么办?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好支持团队
我正在寻找支持。
最初、有一个问题是、当插入电源时、徽标刚刚闪烁、没有进入测试图表。
在这方面、通过插入6V 3A 电源来解决了这个问题、这不是所示的。
但是、我根据"[常见问题解答] DLPDLCR 230 NPEVM:DLPDLCR 230 NPEVM 快速入门教程"进行设置、但在运行脚本"python init _ parallel _ mode.py"时会发生错误。
该怎么办?
您好、Mayank
我连接了5V3A 和5V4A 电源、但出现了问题。
但第一张图形图像(DLP 标识) 每秒封装一次、而不是停留在上面。
TI 日本工程师已经告诉客户;
尝试更新固件。
我尝试更新固件、但情况没有改变。
我在论坛上搜索类似问题、并发现当电源设置为6V4A 时、它可以正常工作。
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1027430/dlpdlcr230npevm-flashing-initial-logo-and-board-resetting?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPDLCR230NPEVM#
我实际上连接了一个5.25V 3A 电源、这个问题得到了解决。
仍然存在的问题是我提出的第一个问题。
我根据"[常见问题解答] DLPDLCR 230 NPEVM:DLPDLCR 230 NPEVM 快速入门教程"进行设置、但在运行脚本"python init _ parallel _ mode.py"时发生错误。
我应该怎么做?
感谢你的答复。
Tokuji-San、您好!
我们发现一些5V 电源的电压输出会发生波动。 例如、列出为5V 的某些电源实际上提供5.1或5.2伏的电压。 7.3.14版去年上传到 了 EVM 产品页面 、初始 LED 电流降低、可满足初始功率需求。 但是、我们发现5.2V 电源的工作方式更加一致、正如您所发现的。
关于您遇到的 Python 错误、似乎未找到活动的 I2C 总线。 请尝试运行以下命令而不 包括"sudo":
i2cdetect -y 1.
i2cdetect -y 7.
i2cdetect -y 22.
其中一个可能返回有源 I2C 总线。 如果不是、可能需要循环显示其他数字。 使用正确的 I2C 总线时、打印输出应显示为:
找到该值后、应将该数字用于 i2c.py 模块中的 DEFAULT_I2C_BUS。
或者、这可以在/dev/dev 目录中找到、但应使用 i2cdetect -y 命令进行确认:
请告诉我们这是否能解决您的问题。
此致、
奥斯汀
您好、奥斯汀
感谢你的答复。
我尝试过它、它似乎没有检测到一个有效的 I2Cbus。
我还检查了 Dev 目录、似乎没有"i2 c -22"以外的目录。
是 EVM 侧的原因吗? 还是在 Raspberry Pi 的侧面?
另一方面、"flash _ write _ fpga.py"的脚本似乎正常工作、但"python init _ parallel _ mode.py"有何区别?
Tokuji
Tokuji-San、您好!
很难将问题精确定位到 EVM 或 Pi。 它们之间的通信似乎没有正确建立。 "flash_write_fpga.py"脚本主要通过 Raspberry Pi 终端发出命令、而"init_parally_mode.py"会发出命令、以使用 I2C API 将 DLPC 置于适当的视频流配置中。
您如何确定"flash_write_fpga.py"正在正确写入? 如果您打开此脚本、您将看到以下行:
Summary = WriteDisplayImageCurtain(1,Color.Black)
如果您更改或注释此代码、您的流程是否发生了变化? 此脚本可能看起来执行正确、因为控制器对 Pi 的反馈较少、因此无法意识到它的传输未被接收。
您之前提到过、您已解决 EVM 的电源问题。 您能否确认 EVM 已通电(未关闭)并通过带状电缆正确连接到 Pi?
此致、
奥斯汀
您好、奥斯汀、
感谢你的答复。
我按照指示尝试了它。
因此、该过程看起来没有什么不同。
第一次仍然是提供的脚本、第二次按照指示对其进行部分注释。
您好、奥斯汀、
它们在操作中看起来完全相同。
原始
注释掉
Tokuji-San、您好!
感谢您进行新上传。 它们这次出现了。
经过一些调查、此问题似乎是由于最近的 Raspberry Pi 更新引起的。 新更新默认禁用 SPI 和 I2C 接口。 请尝试在 Raspberry Pi 配置页面中或在命令行中输入'sudo raspi-config'来启用这些接口。
进行此更改后、请重新引导 Pi 并尝试检测 I2C 总线、如 快速入门教程中所述。
请告诉我们这是否能解决您的问题。
此致、
奥斯汀
您好、奥斯汀、
感谢你的答复。
我按照指示尝试了,但情况没有改变。
因此、我从一位日本 TI 工程师那里借用了一个工作正常的 EVM 来将其取出。
借用的 EVM 在 i2cdetect 中有一个返回值、"init_parally_mode.py"命令现在可以正常运行、以投影 Raspberry PI 屏幕。
因此、问题似乎在于我购买的 EVM、而不是 Raspberry PI。